This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9234R:通过一条 SDO 线发送采样数据

Guru**** 2690435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854429/ads9234r-sending-sampling-data-over-one-sdo-wire

器件型号:ADS9234R

您好!

我们希望与该芯片同时对 I 和 Q 数据进行采样、然后通过 SPI 发送数据。 您是否可以或是否有解决方案在一条 SDO 线中发送两个通道的数据、以便前16位是通道 A 的数据(I DATA)、后16位是通道 b 的数据(Q DATA)? 这种 µController 使到 μ DMA 的数据传输变得更简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    遗憾的是、您所描述的内容对于该器件是不可能的。 传统 SPI 模式仅在 SDO_A 上输出 ADC_A 数据、在 SDO_B 上输出 ADC_B 数据。 换句话说、每个 ADC 必须至少使用一个 SDO 引脚。 其余选项允许各种总线宽度、其中每个 ADC 的通道数据在多个 SDOS 上并行输出、以降低主机控制器所需的接口时钟速度。

    此致、