This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:LVDd 和 REF 引脚旁路电容器

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854023/ads127l01-lvdd-and-ref-pins-bypass-capacitors

器件型号:ADS127L01
主题中讨论的其他器件:REF6025

您好!

第一

在数据表的引脚功能表中、它提到 REFP 和 REFN 之间至少需要连接10uF 的电容器。
然而、在 EVM 原理图中、电容器为1uF、与0.1uF 并联。
您能否告知正确的最小电容值是多少?

2

数据表中提到应将1uF 电容器连接到 LVDd。 但客户要求最小电容、您能不能给出建议? 客户的问题是、LVDd 输入源与芯片相差很远(约5英寸或更多)

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    感谢您的发帖。

    1. 对于 REFP 和 REFN 之间的总电容、建议使用10uF。 基准电压源(REF6025)在 REFP 节点上也有额外的大容量电容(22uF)。 通常建议在源极使用大容量输出电容、在低阻抗基准输入引脚旁边使用较小的局部去耦。
    2. 与#1类似、LVDd 源极电路的输出应具有更大的大容量电容(~10uF)、然后在 LVDd 输入引脚旁边直接使用一个本地1uF 去耦电容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ryan!

    对于#2、

    如果该器件用作模拟输入引脚、是否还有最低要求?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    是- LVDd 引脚应具有数据表中指定的用于内部和外部 LVDd 电源的旁路电容器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    最后一个问题--客户也在问--如果 REFN 引脚和 AGND 通过同一个过孔连接到 GND,是否会有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    器件可能仍然表现同样出色、但我更喜欢为 REFN 使用单独的过孔和迹线。 REFN 旁边没有相邻的 AGND 引脚、因此您必须在引脚5到引脚10之间运行布线。 您希望提供从 GND 到 REFN 的最直接路径。 接地平面之间的单独过孔实际上会在接地和 REFN 引脚之间形成"星形连接"、这更有利于减少噪声耦合。

    此致、