This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:浮动输入上的通道串扰

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854306/ads1299-channel-cross-talk-on-floating-inputs

器件型号:ADS1299

大家好、

我有一个板、其中 ADS1299在每个输入(Input0-7和 SRB1也是)上都具有共模 LP 滤波器(2.2k || 4.7nF - C0G)。

  • 已将器件配置为使用 SRB1作为公共输入
  • 仅启用2个通道
  • 偏置放大器已打开、但没有 PGA 输出路由到其输入
  • 向 IN0施加1Vpp 100Hz 正弦波

我还在通道1上看到它(振幅减小、但相位和频率相同)。 即使保持输入悬空也不是预期的做法、有人能解释一下、为什么我在两个通道上都看到输入信号?

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    感谢您的发帖。

    在 ADS1299内部、通道间的串扰规格通常为-110dB。 这可能不是您所看到内容的原因、因为它太小了。 更有可能的是、沿着输入信号路径或通过接地层存在一些外部耦合。 一般来说、由于通道输入具有非常高的输入阻抗、因此它们在浮动时会成为非常好的天线。

    使用寄存器设置对 ADS1299内所有未使用通道的输入进行断电和短路。 您还可以将这些未使用通道的外部输入引脚连接到 AVDD、以进一步降低噪声耦合和泄漏电流。

    我有一些后续问题:

    1. 对通道的 IN1P 引脚应用正弦波时、对 SRB1应用什么?
    2. 在其他通道上测量的信号振幅是多少?
    3. 您可以共享原理图吗?
    4. 您能否共享完整的寄存器设置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的重播、我听说过未使用的频道处理、基本上我关闭了这些频道进行调查。

    我的帖子的目的只是为了了解这种现象的根本原因、即当信号悬空并开启时、信号会出现在另一个通道上。

    关于后续问题:

    1. 信号发生器的输出在 IN1上、发生器的 GND 在 SRB1上
    2. 正如我所观察到的、当我施加0.5V 振幅正弦波时、不需要的通道会显示大约40%至60%的原始放大器
    3. 由于专有原因、我无法提供原理图、但输入仅通过低通滤波器耦合到外部字。 滤波器的电容器连接到 GND (我使用的是+-2.5V 电源)。 该滤波器也位于 SRB1上
    4. 我精确设置的内容(所有其他寄存器保持不变):
      1. CONFIG1:4000SPS
      2. CONFIG3:启用基准缓冲器
      3. CH0SET:加电;增益= 1;多路复用器= 0x0
      4. CH1SET:加电;增益= 1;多路复用器= 0x0
      5. MIPSC1:SRB1关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、  

    感谢您提供更多详细信息。  

    一个更快速的跟进:您提到信号发生器"接地"(即我假设(-)输出)连接到 SRB1? 尝试将信号发生器的负极侧连接到 PCB 接地。 此外、还将 SRB1输入接地。 我们希望共享两个系统的接地;否则、信号发生器接地相对于 PCB 接地浮动。

    在测试期间、您要将正弦波应用到 IN1P? 什么应用于 IN2P? (为了避免混淆、请使用写入的器件引脚和寄存器名称)。

    此致、