This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:需要外部振荡器

Guru**** 2924530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854375/ads1294r-need-for-required-external-oscillator

器件型号:ADS1294R

你(们)好,先生

我们为3导联 ECG 设计了 ADS1294R AFE。在数据表中提到了可用的内部振荡器。   内部振荡器时钟--标称频率-- 2.048MHz。 我的问题是3导联 ECG 需要或不需要外部时钟。或者内部时钟足以满足 ADS1294R IC 的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikandan、

    使用内部时钟是可以的。 当您希望保持多个器件同步时、使用外部时钟有时会很有帮助。