This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:输出数据测试图形生成

Guru**** 2568055 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852935/lm98620-output-data-test-pattern-generation

器件型号:LM98620

尊敬的所有人:

  我在项目中使用的是 LM98620、为了进行测试、我需要生成测试模式。请告诉我、

通过 SPI 配置寄存器需要什么?

我们是否可以使用 Testo_0和 Testo_1引脚来查看测试模式输出?

     提前感谢。

此致。

Kathir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我正在联系我们团队中支持此器件的工程师。 请在19年5月11日之前回复。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathir、

    Reg38-3F 是测试模式寄存器

    2. Test0_0&1用于定时信号监控,测试模式输出为 LVDS 引脚

    此致、

    Costin