This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:关于模拟输入(单端)

Guru**** 2502215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852959/ads1191-about-analog-input-single-ended

器件型号:ADS1191

尊敬的 TI 团队,

当 我们 使用具有单端模式的 ADS1191时、是否可以将 INP 引脚连接到 GND?

在这种情况下、我们可以向 ADS1191 引脚施加0至+REF 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅器件的输入共模要求。 如果您使用双极电源运行器件、0V 至 INP 正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alex San

    感谢您的建议!