This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M05:抗混叠滤波器的调制器/采样频率

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854070/amc1306m05-modulator-sample-frequency-for-anti-aliasing-filter

器件型号:AMC1306M05

尊敬的所有人:

AMC1306M05 Δ-Σ 调制器的采样频率是多少? 我想在器件的输入端正确设计抗混叠滤波器。

非常感谢您的回答。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    我无法在外部论坛上披露我们器件的内部工作情况。 通常、将滤波器设计为比输入信号频率高十倍(10倍)就足够了。  

    即、如果输入信号为40kHz、则将滤波器设计为具有400kHz 截止频率是可以的。