This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:同步问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853303/ads5263-problems-with-synchronization

器件型号:ADS5263

大家好。 我的同步 ads5263有问题。 我有具有 ADC ads5263和 FPGA Cyclone V 的器件。为了实现同步、我使用帧时钟(ADCLK)。 在100MHz 输入 ADC 时钟(clkp/clkn)下、器件在-5摄氏度的温度下不会出现正弦化。 但是、如果我将输入 ADC 时钟(clkp/clkn)减少到98MHz、器件将呈正弦曲线。
这是什么?

此致、Val。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Val、  

    感谢您使用 TI 器件! 温度发生变化时、通常需要进行 LVDS 时序调优。 从室温到-5C、您需要运行另一个 DPA 来锁定 LVDS。  

    在98MHz 时、速度较慢、因此您可以锁定。 这表示计时延迟在-5C 时稍微偏移。  

    您可以联系 Altera 团队、看看他们是否有 DPA 分路器用于温度调节。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!