This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:同时两个 TSW14J56、一个用于发送器 DAC、另一个用于接收器 DAC

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, DAC38J84EVM, ADS54J69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854001/tsw14j56evm-two-tsw14j56-simultaneously-one-for-transmitter-dac-and-one-for-receiver-dac

器件型号:TSW14J56EVM

你(们)好。

我有两个 TSW14J56 EVM、一个连接到 DAC38J84EVM、另一个连接到 ADS54J69。 两个 EVM 可单独与每个 TSW14J56EVM 配合使用。 但是、如何使用 DAC38J84作为发送器并使用 ADS54J69作为接收器来构建系统来接收传输的信号呢? 我一次只能连接一个 TSW14J56。

祝你一切顺利、

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    在过去、我们会使 DAC 系统启动并运行、并将一个连续模式从 TSW14J56EVM 发送到 DAC。 断开 GUI 与 TSW 板的连接后、图形发生 器将继续运行。 然后、我们将 HSDC Pro GUI 连接 到连接到 ADC 板的 TSW14J56EVM、并开始执行采集。

    另 一种选择是使用两台 PC 并运行两个版本的 HSDC Pro。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ji,

    感谢你的答复。 如何同步这两个信号以确保能够捕获 DAC 传输的所有信号? 我可以通过将 ADC 设置为捕获两个 DAC 块来捕获所有 样本,然后我可以获取所有 DAC 样本,但我将浪费大量样本,我还需要找到 DAC 块的起点。 是否有一种简单的方法来同步这两者、例如设置触发器、将一个配置为主器件、将一个配置为从器件...

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    在 HSDC Pro 用户指南(在 TI 网站上)中、有一节介绍了如何在主/从模式下使用两个 TSW 板。 这 可能是您需要的。

    此致、

    Jim