This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:PGA 增益对 RLD 的影响

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853833/ads1298r-affect-of-pga-gain-on-rld

器件型号:ADS1298R

大家好、

我们使用 TINA TI 来仿真 RLD、并从 TI 的 Matt Hann 提供的仿真 ECG_EXTERNAL.VSC 文件开始、网址为:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/117436

Matt 的工作还涉及为电子工程专辑编写一篇文章、该文章已在此处存档:

https://archive.eetasia.com/www.eetasia.com/STATIC/PDF/201111/EEOL_2011NOV01_AMP_TEST_TA_01.pdf?SOURCES=DOWNLOAD

我们的基本问题是 RLD 放大器的输入计算。 我们已经调整了我们的仿真以考虑220k
输出电阻器。 我们只有两个将"正"通道输入用于 RLD、LA 和 LL、因此我们的输入电阻
电流降至110k。

下面是我们要确认的内容:

PGA 增益为12。 由于运算放大器输出是线或(短接)、我们似乎不使用
增益为12、但增益为1。  

下面是一张图片、展示了我们如何得出结论、说明两个 P 沟道开关已启用:

提前感谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的发帖和分享该文章! 我认识 Matt 好几年了、他在这个领域拥有丰富的专业知识。

    在 ADS1298R 中、PGA 增益是差分的、因为每个通道中的放大器都以仪表放大器配置进行连接。 但是、共模信号(即单独的 P 和 N 放大器输出)的增益为1。 因此,应用于 RLD 放大器反相输入的共模信号将与 RF /(220k || 220k ||)的增益相加,就像您所描述的那样。 当然、这只是直流增益。 相关频率(即50Hz 和60Hz)的增益将取决于 RLD 反馈网络中的 R-C 截止频率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 的及时回复!

    这解决了我的疑问/问题。

    最棒的

    Kevin