This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:可以将其与 ZCU102搭配使用吗?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/854036/ads54j60evm-can-i-use-it-with-zcu102

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J10EVMADC12DJ3200EVM

您好!

我正在尝试使用 ADS54J60EVM 设置 ZCU102。 您能帮我提供参考设计以快速入门吗?

是否需要使用 TSW14J10 EVM 板?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    如果您想使用 TI HSDC Pro GUI、则只需要 TSW14J10EVM 板。 否则、不需要这样做。 我们从未同时测试过这两个板、但我们有一个使用另一个 ADC 板和 ZCU102的示例设计。 可通过以下链接下载该项目。

    其他示例文件可从 TI 网站上的 TSW14J10EVM 产品文件夹或 ADC12DJ3200EVM (KCU105设计)产品文件夹下载。

    此致、

    Jim