This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:ADT4-1WT 的替代器件?

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4222, SN65LVDS1, CDCLVD2102, CDCLVP1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853827/ads4222-alternate-part-for-adt4-1wt

器件型号:ADS4222
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS1CDCLVD2102CDCLVP1102

您好!

是否有任何替代部件可为 ADS4222生成差分时钟。

ADT4-1WT 似乎成本很高、商业网站上没有采购、仅在迷你电路中提供。 因此、该选项不是首选。  

可从 Coilcraft 4:1变压器获得。是否可以使用? SWB2040-SML_ (连接数据表)。

此外、如果 有任何可用的时钟 IC、请建议使用 TI 的低成本、低成本、从输入单端时钟生成差分时钟、该 IC 与 ADS4222兼容。 尽快提出建议。 感谢 youe2e.ti.com/.../SWB2040_2D00_SML.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiranjeev、

    我建议使用以下部件之一:

    SN65LVDS1

    CDCLVD2102

    CDCLVP1102

    此致、

    Jim