This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:引脚是否与 ADC32RF44兼容?

Guru**** 2811855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF44, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853117/ads54j60-is-pin-compatible-with-adc32rf44

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件:ADC32RF44

您好!

ADS54J60与 ADC32RF44引脚兼容?

我查看了数据表、我看到它们之间存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M.SR、

    这些器件不兼容引脚。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、


    引脚分配分为两部分、非常相似。
    我们能否设计一个电路板并将2个器件焊接到一个 PCB 上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M.SR、

    如果您可以适应圈出的信号所需的更改以及其他引脚所需的不同电压电平、则应该能够执行所需的操作。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。