This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4129EVM:我想知道 ADC 采样率与 ADC 输入时钟频率之间的关系

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4129, CDCE72010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853425/ads4129evm-i-would-like-to-know-the-relationship-between-the-sample-rate-of-the-adc-and-the-input-clock-frequency-of-the-adc

器件型号:ADS4129EVM
主题中讨论的其他器件:ADS4129CDCE72010

我想知道 ADC 的采样率与 ADC 的输入时钟频率之间的关系吗?  例如 ,ADS4129的最大采样率为250MSPS,如果我使用它,我可以使用250MHz 频率输入时钟作为 ADS4129的输入时钟吗?  

我已阅读'ADS41xx EVM BOM 和原理图''、我发现您使用了 CDCE72010的时钟发生器、 频率为1500Mhz、作为 ADS4129的输入时钟、我想知道原因是什么?  使用250MHz 时钟发生器不是一件简单的事吗?为什么使用具有如此高频率的时钟发生器?

ADS41xx EVM BOM 和架构

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    对于#1、采样率与输入时钟相同。 您可以使用250MHz 作为输入时钟。

    对于#2、CDCE72010是一款非常干净的时钟发生器。 这是为该设计选择它的主要原因。 如果您计划使用它、只需确保使用的时钟速率 不高于250MHz。

    此致、

    Jim