This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:建议采用隔离式单端到差分信号的前端电路

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4222, THS4500, ADS4222EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853139/ads4222-recommendation-of-front-end-circuit-for-single-ended-to-differential-signal-with-isolation

器件型号:ADS4222
主题中讨论的其他器件: THS4500TSW1400EVM

您好!

请建议使用前端电路连接 ADS4222、  

目前 正在设计一个必须隔离单端脉冲信号的定制板。

 脉冲持续时间为1us 至6us、幅值为0至+10V、阻抗为50 Ω。
和信号频率150kHz 至10MHz。

因此、我们选择了变压器来隔离初级侧与 次级侧  

问题是如何将电压从0降至+10V ,再降至0至1V? 因为支持的 ADS4222最大为2Vp-p

我查看了 TI 的几个应用手册、但无法找到解决方案。  使用哪种方法、

1)变压器 初级侧与次级侧的比率 为来自 Coilcraft 的4:1 (SWB1010-SML),然后连接到具有单位增益的差动放大器(THS4500)到 ADS4222

2) 1:1比率变压器(WBC1-1TL)和次级侧分压器电路(已附加 TINA 文件) 、然后连接到具有单位增益的差分放大器(THS4500)到 ADS4222

3)要使用反相放大器衰减信号 并以 1:1的比率连接到变压器的初级侧、 然后连接到具有单位增益的差分放大器(THS4500)到 ADS4222  

4)要使用反相放大器衰减信号 并以 1:1比率连接到变压器的初级侧、并使用变压器耦合路径进行连接、如 ADS4222的评估原理图电路所示

ADS4222使用 CMOS 输出连接到 FPGA。

时钟信号由 FPGA LVCMOS 65MHz 驱动 至 ADT4-1WT 微电路50欧姆单端 到差分

连接了 TINA 电路。 (问题:差分输出摆幅不符合数据表、请告诉我要更正的内容)  

在测试 ADS4222EVM 和 TSW1400EVM 之前,我购买了它。 我最好修复前端电路并对其进行测试。 尽快提出建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiranjeev、

    在连接到变压器之前、如何使用直列式衰减器或电阻器 PIE 网络来降低电压? 我还会将此帖子发送到放大器论坛、以查看他们是否有任何建议。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的宝贵建议。

    我已经连接了电路和输出以供审核(PI 网络的理想值为50欧姆拉电阻和50欧姆负载的电路)。  如有任何更正、请告知我。

    另外、我将等待放大器团队的建议。

      e2e.ti.com/.../TI_5F00_Answer.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiranjeev、

    只要 INP/M 处于数据表的限制范围内、您就可以了。

    此致、

    Jim