This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:ADS1282IPW-1

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853148/ads1282-ads1282ipw-1

器件型号:ADS1282

早上好。  我们在罗切斯特有一份包含-1个器件标识符的双通道 Δ-Σ ADC 的库存。 您能告诉我-1代表什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将对此进行研究。 目前、我知道"ADS1281IPW-1 "不是有效的可订购器件型号。

    您是否碰巧有一个器件中的大量跟踪代码可供我查找?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris。  我不会在你的个人资料中对你引用 UofA:)。 Sundevil 在这里工作、在 TI 达拉斯工作33年后退休。 我仍然住在达拉斯、为 Rochester 工作、Rochester 是 TI 的授权经销商、主要是 EOL 产品、因此器件未激活、可以订购。 我们有一些 TI 库存。 我无法在 google、TI.com 或其他参考来源找到参考-1指示的内容?  谢谢 Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望这对 Chris 有所帮助。   Mike

    批号

    8915547WD8

    1916289TW1

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我不能否认 ASU 有一个很好的 EE 程序,所以我想我可以原谅你成为一个魔鬼。 ;)

    我能够跟踪有关 ADS1282IPW-1的一些其他信息。 我将向您发送一封包含详细信息的电子邮件。 请检查您在 myTI 帐户中提供的电子邮件地址。

    此致、
    Chris