This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5574:延迟三角输出

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/853103/dac5574-delaying-triangle-output

器件型号:DAC5574

大家好、我有兴趣使用可编程 DAC 来生成一个波形、该波形输出一个三角波、然后在输出另一个三角波之前处于一段时间的直流偏移。 与此类似:

 我注意到 DAC5574附带了 NVM、所以我想知道 DAC5574可能会出现这种波形吗? 如果没有、是否有任何 IC 可以完成该工作?

感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我在发布此帖子时想到了另一个 IC