This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:VSP5610和 VSP5640的 ESD 参数和器件信息

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169350/vsp5610-esd-parameters-and-device-information-of-vsp5610-and-vsp5640

器件型号:VSP5610

您好!

我的客户正在使用 VSP5640、想知道数据表中为什么没有显示 HBM 和 CDM 参数、是因为器件太旧了、到那时 JEDEC 法律仍未适用?

此外、我们是否有一些适用于 VSP5640的新器件、我发现 VSP5610也很旧。

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、  

    我正在与我的设计团队进行检查、以获取 HBM 和 CDM 参数 数据。 我将在48小时内为您提供最新信息。  

    否、在 VSP5640和 VSP5610之后没有任何更新的器件。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、  

    VSP5610和 VSP5640均 满足 JEDEC 要求(HBM 1kV、CDM 250V)。  

    谢谢、

    Karthik