This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:多 DAC 输出同步

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169779/dac39j84-multi-dac-output-synchronization

器件型号:DAC39J84
主题中讨论的其他器件: LMK04828

你(们)好。

我要同步多个 DAC39J84 IC。 每个 DAC39J84由 LMK04828计时。

相关线程中、在执行多个 LMK 同步时、发现 LMK'输出器件时钟对齐存在±1 VCO 周期误差。

基于此、我发现在每个电源周期后、多个 DAC39J84输出未在同一位置同步、这意味着我没有实现确定性延迟。 我不确定它是否与之前的 LMK 同步问题相关。

DAC39J84的运行频率为1GHz。 JESD204B (子类1)参数如下:

L = 8          // Number of lanes
M = 4          // Number of converters per link
F = 1          // Number of octets per frame per lane
S = 1          // Number of converter samples per frame
K = 32         // Number of frames per multiframe
HD = 1         // High Density
N = 16         // Number of bits per sample
N_prime = 16   // Number of adjusted bits per sample

我的 DAC39J84寄存器设置为:

(0x00,0x0018)
(0x4a,0xff1e)
(0x01,0x00a0)
(0x02,0x2082)
(0x1a,0x0020)
(0x24,0x0020)
(0x25,0x2000)
(0x3b,0x0800)
(0x3c,0x0228)
(0x3d,0x0088)
(0x3e,0x0108)
(0x3f,0x005a)
(0x4b,0x0700)
(0x4c,0x1f07)
(0x4d,0x0300)
(0x4e,0x0f4f)
(0x51,0x00df)
(0x5c,0x1122)
(0x5f,0x7654)
(0x60,0x3210)
(0x61,0x0001)
(0x4a,0xff1f)
(0x4a,0xff01)

我的问题是:我们能否实现确定性延迟并在每个电源周期后同步多个 DAC39J84 IC、而 LMK 器件时钟是否存在±1 VCO 周期误差?

我曾认为、如果我们可以确保 SYSREF 对齐 LMF、±1周期器件时钟误差在 JESD204B 协议中不是主要误差。

您能否帮助检查 DAC39J84寄存器设置中是否缺少任何内容?

谢谢、祝您一切顺利、

Yilun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yilun、

    只要 DAC 之间的 DAC 采样时钟偏差小于1个 LMFC 窗口、RBD 将允许 DAC 采样时钟偏差。 在采样率低、串行器/解串器速率高的应用中、确定性延迟可能会受到影响。 但是、在1GSPS 时、这不应导致确定性延迟。 但是、DAC 输出将相隔1个代码。 如果 VCO 的+1时钟是一致的、则后期 DAC 的样本可以在 FPGA 处移位1。

    重新对齐这些通道的 LMK 输出分频器是否无法解决 VCO 周期问题?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    尚未解决 LMK 同步问题。 我认为  LMK 器件时钟的±1 VCO 周期误差可能会在这里产生影响。

    我同意 SYSREF 可以被 RBD 吞没。 但是、器件时钟衍生出 JESD204B 子类1中的帧时钟和 LMFC。  LMK 器件时钟的±1 VCO 周期误差不确定(我有统计数据、80%是±0 VCO 周期误差、20%是±1 VCO 周期误差)、这可能意味着80% DAC 输出良好、20% DAC 输出被移位 ±1时钟。 您同意吗? 也许我必须首先解决 LMK 同步问题?

    上面是 JESD204B DAC 芯片中的 RX 端。 我对 JESD204B FPGA 中的 TX 端还有另一个问题。 假设我有3个 DAC39J84 IC (a、b、c)、分别由3个 LMK04828 IC (a、b、c)计时。 dclk 和 SCLK 可以命名为三对:dclkout2_a 和 sdclkout3_a、 dclkout2_b 和 sdclkout3_b、 dclkout2_c 和 sdclkout3_c 当我在 FPGA 中实例化三个 JESD 模块(每个模块对应一个 DAC39J84)时、应使用其自己的 dclk 和 SCLK 对(对于 DAC39J84_A、dclkout2_b 和 dclkout3_b 对于 DAC39J84_b、dclkout2_a、dclkout2_b 和 dclkout3_b 对于 DAC39J84_clkc_3 和 dclkout3_b) 或者对所有模块使用一个公共对(对于 DAC39J84_A、dclkout2_A 和 sdclkout3_A;对于 DAC39J84_b、dclkout2_A 和 dclkout3_A;对于 DAC39J84_c、dclkout2_A)、或者使用其他组合?

    谢谢、祝您一切顺利、

    Yilun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yilun、请看下面我的评论。

    [引用 userid="498005" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169779/dac39j84-multi-dac-output-synchronization/4403508 #4403508"]LMK 器 件时钟的±1 VCO 周期误差不确定(我有统计数据、80%是±0 VCO 周期误差、20%是±1 VCO 周期误差)、这可能意味着80% DAC 输出良好、20% DAC 输出被移位±1时钟。 您在此处同意吗?[/引述]

    正确、如果 VCO 周期误差不一致、则无法保证 DAC 输出在每个下电上电周期都会对齐或移位。

    [引用 userid="498005" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169779/dac39j84-multi-dac-output-synchronization/4403508 #4403508"]也许我必须先解决 LMK 同步问题?

    当然可以。 我建议与我们的时钟团队一起创建一个新的线程、以便更快地获得有关此方面的支持。

    [引用 userid="498005" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169779/dac39j84-multi-dac-output-synchronization/4403508 #4403508"]当我在 FPGA 中实例化三个 JESD 模块(每个模块对应一个 DAC39J84)时,我应使用自己的 dclk 和 SCLK 对(dclkout2_a 和 dclkout3_a 对应 DAC39J84_a、dclkout2_a 和 dclkout2_dclkout3_a ),并使用 DAC39kclkc_clkc_clkout3_b 和 dclkout3_clkc=dclkc=dclkout2和 dclkout2和 dclkoutb[引用 dclkclk_clkout3_clk_clk

    关于 FPGA 时钟、如果串行器/解串器连接到相邻的四通道上(通常情况下、MGT 时钟能够与上面和下面的四通道共享)、则只需将单个 MGT 时钟传递到 FPGA。 在这种情况下、SYSREF 可能是公共的。

    如果四通道不相邻、则必须为该特定四通道等传递第二个 MGT 时钟(和 SYSREF) 但是、假设 LMK 输出对齐、这不会导致问题。

    如果使用 Xilinx FPGA、您可能有兴趣使用我们的 TI-JESD204-IP

    此致、Chase