This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS5641A:原理图审阅请求

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS5641A, LMH6601, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167651/ths5641a-request-for-schematic-review

器件型号:THS5641A
主题中讨论的其他器件: LMH6601LMK04828

e2e.ti.com/.../0410.FIBERSENSE_5F00_V1P07.pdf

您好!

您能否查看  THS5641A 的原理图?

此电路设计在表17中。

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    如果 FPGA 的布线较长、建议在数据线路中添加串联22 Ω 电阻器和/或缓冲器。 CLK 驱动程序也是如此。  

    2.在 AVDD 引脚24上添加一个4.7uF 和0.1uF 去耦电容。 将这些和 C332放置在靠近引脚的位置。

    3.向 AVDD 和 DVDD 添加10uF 大容量去耦电容。  

    3.确保所有数字输入都符合数据表第6页上的数字规格。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../fibersense_5F00_v1p07a.pdf

    Jim、

    我想我已经谈过你的所有意见。

    此外、

    • 将 AVDD 和 DVDD 更新为3.3V
      • DVDD 需要3.3V、以便能够与以3.3V 运行的 FPGA 组进行连接
      • AVDD 可以是3.3V。  如果需要、LMH6001可以扩展电压范围

    请告诉我任何其他反馈。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    我认为您需要根据数据表调整 LMH6601上的电源、V+- V-必须不大于+5.5V。

    2.将 R321-R329放置在尽可能靠近 FPGA 的位置。

    3.如果 FPGA 的时钟有噪声,DAC 性能可能会降低。 大多数客户不使用 FPGA 作为时钟源。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    1. 我已更新为单电源设计。  方波的边沿不是那么尖锐、但可以接受。  我还可以选择使用5.0V 而不是3.3V。  感谢您指出  V+- V-被限制在5.5 ~ 6V。
    2. 我已将它们移到 FPGA 工作表中。 我将告诉 PCB 团队他们需要靠近 FPGA
    3. DAC 时钟来自表18上的 LMK04828。

    就 THS5641A 和 LMH6601之间的耦合而言、我有一个接地电阻器。  现在、我想我需要一个抗混叠滤波器。 这可能是 LMH6601的问题。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记添加更新的原理图。   

    在这里。

    e2e.ti.com/.../FIBERSENSE_5F00_V1P10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    我还有一位来自我们放大器团队的人来看看这一点。 我们可能需要几天的时间才能返回给您。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我将关闭此案例、并分别为放大器打开一个新案例。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Andrew