This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8557:总线连接时的负载电容

Guru**** 2801065 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8557, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1166814/ads8557-load-capacitance-when-bus-connected

器件型号:ADS8557
主题中讨论的其他器件: OMAPL138OMAP-L138

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 ADS8557并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我想确认 ADS8557的输入电容和负载电容。

OMAPL138的 EMIF  
ADS8557IPM:4.
DAC7728SPAG:1.
Intel/Altera 10M04DCF256I7G
WIZnet W5300
都是总线连接的。

这些输入电容之和为50pF、
超过 ADS8557最大负载电容额定值30pF

输入
电容(pF)

额定负载
电容(pF)

DSP

OMAP-L138

3.

FPGA

10M04DCF256I7G

8.

以太网

W5300

5.

DAC

DAC7728SPAG

14.

ADC1

ADS8557IPM

5.

30

ADC2

ADS8557IPM

5.

30

ADC3

ADS8557IPM

5.

30

ADC4

ADS8557IPM

5.

30

共计

50

在本例中、对于电路配置
1) 1)如果认为没有问题、请说明原因。
2)反措施的建议
请。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    如果超过最大负载电容、我们无法保证 ADS8557的性能、因为压摆率可能会影响 FPGA 或 DSP 正确读取/写入数据的能力。  您可以将四个 ADS8557器件放在总线收发器后面、以将它们与总线的其余部分隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的答复。

    我知道、即使在这种情况下、ADS8557也不能接受50pF 负载电容。

    它应在 ADS8557和 BUS 之间添加总线收发器。  

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    客户还有其他问题。

    请告诉我们应该使用哪种类型的总线收发器以及器件型号。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    您有一个相当广泛的选择、这主要取决于您如何为 ADS8557的 BVDD 供电、以及您是否计划使用字节或字模式运行。  您能提供这些详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的答复。

    我将与客户确认、然后向您提供反馈。  

    请稍等几个时间。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一