This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:ADS101M08 ADC 的 SPI 模式和 LSB 与 MSB

Guru**** 2813445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131M08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1170176/ads131m08evm-spi-mode-and-lsb-vs-msb-for-the-ads101m08-adc

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131M08

您好!

我已购买 ADS131M08EVM 开发板、因此可以分析 ADS131M08 ADC 的当前产品和未来产品。  我已经阅读了数据表、看起来我应该将 SPI 模式1和 MSB 用于逻辑分析仪。  是这样吗?

此外、我相信用户界面会显示在改变速度时移动跳线6。  不应是跳线1。  这在手册中也会引起混淆。

感谢您的意见!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、该接口在 SPI 模式1下运行、其中 CPOL = 0且 CPHA = 1。

    这是一个错误、它应该是跳线 JP10。 我们将在下一修订版中更新 EVM 用户指南。 感谢您的指出。

    此致、

    戴尔