This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8325:噪声

Guru**** 2813815 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169722/ads8325-noise

器件型号:ADS8325

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"我正在研究 ADC 转换器模型 ADS8325、这是一种 ADC 16位 SAR 模型、它将用于收集压力传感器的高精度实验室实验。 由于实验在短时间(小于10msec)内存在高压变化、我需要以高速采样率采集这些数据。 我的问题是、为了确保更好的性能和更好的噪声影响、我需要在 ADC 前面放置一个滤波器。 在所附 ADS8325文档的第19页上、有一段内容显示:"对于交流信号、可以在 DCLOCK 的下降沿使用数字滤波器来捕获每个位。 低通滤波器并抽取输出代码。 这与平均法的工作方式类似;对于每个频率下降的 CS 信号都将启动转换、而数据抽取率则为2、信噪比将改善传输。 3dB"的前4.5至5.0时钟周期。 但是、如果我需要分析具有更高频谱频率的瞬态、我不知道这是否是最佳方法。 您能否提供任何方法来保证我能够以最佳方式读取数据并具有低噪声影响?"

e2e.ti.com/.../ads8325.pdf

请提供建议。 感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    对于压力传感器等电桥测量、通常使用 Δ-Σ ADC 代替 SAR ADC、例如 ADS8325。  

    我们的一位工程师编写 了《桥式测量基本指南》、这是一份很好的文档、可帮助您确定哪种器件最适合您的应用。  

    有关您的应用和电路的更多信息、我们可以帮助进一步缩小最佳器件的范围

    此致、

    Cynthia