This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC161S626:TINA-TI 模型似乎错误

Guru**** 2382230 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC161S626, ADS8325, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169663/adc161s626-seems-to-be-a-wrong-tina-ti-model

器件型号:ADC161S626
主题中讨论的其他器件: ADS8325TINA-TI

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

我是 TINA-TI 客户用户 、版本 n 9.3.200.277 SF-TI、我正在研究一些模型仿真。 寻找最佳的类似 ADC 我发现 ADC161S626最接近我要使用的 ADC (ADS8325)、但随 TINA-TI 基本版本提供给 ADC161S626的 SPICE 模型似乎是错误的。  

如果您的团队可以查看 TINA 提供的此 ADC 模型并验证它确实是错误的模型、或者您是否可以为 AC161S626模型提供正确的 TSC 文件、我将不胜感激。

我从 TINA 软件中附加了一个打印屏幕

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您为什么认为这是错误的模型?

    我建议使用设计工具和仿真部分中列出的第二项。  

    这将为器件提供完整的设置、以及将提供模拟测量的 DAQ。  

    此致、

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    CX 想知道 ADS Tena 模型为什么不遵循规范文档(ADC161S626 16位、50至250kSPS、差动输入、微功耗 ADC 数据表(修订版 D))。

    可能会误解 此 ADS 是如何建模的? 规格具有串行输出、Tena 模型表示的是16位输出、而不是串行输出? 此外、没有用于连接到另一个 SPI 控制器的 SPI?

    如果您能澄清、我将不胜感激。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇  

    这些模型用于演示器件的模拟性能。 由于 TINA 是一种纯模拟仿真器、其性质/限制、因此无法对器件的数字方面(例如 SPI 总线)进行建模。   

    我们已经通过不同的方法来尝试对 ADC 输出建模。 一种方法是输出模拟输出、通过将其与输入信号进行比较来演示测量的精度。

    这种方法能够通过输出每个位(类似于并行接口)来显示数字等效器件。  

    即使 数字接口未反映实际器件、也应准确地对器件的模拟性能建模  

    此致

    Cynthia