This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC118:使用 TESTMODE 进行 DDC A-B 偏移校准

Guru**** 2550430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167419/ddc118-ddc-a-b-offset-calibration-using-testmode

器件型号:DDC118

您好!

我有一个有关  DDC A/B 失配校正和噪声优化 的问题/[常见问题解答]如何校准 DDC 器件中的偏移和增益?   

我们能否使用"testmode"信号在积分器的 A 通道和 B 通道之间进行校准和偏移校正?

或者、这是否会导致所需的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请让我们24小时回复您的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我们需要更多的时间来研究这个问题。

    请再等待24小时回复您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对拖延表示歉意。 我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢。