This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:能够连接到多路复用器?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1170074/ads127l11-is-able-to-interface-to-a-mux

器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他器件:ADS1256

您好专家、

我是否可以向 ADS127L11添加多路复用器以使其成为多通道? 我认为在切换通道期间、这可能会给过采样 Σ-Δ ADC 带来很大误差、但我看到了 ADS1256。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Di、

    是的、您可以将多路复用器与 ADS127L11搭配使用、但您需要在单次触发控制模式下运行、并考虑所选数字滤波器的延迟时间。

    由于延迟时间通常比数据速率周期长、因此通常首选延迟较低的滤波器之一、例如运行 OSR=24的 SINC4。  在这种情况下、延迟将为8.13us (f-CLK=25.6MHz)、考虑到多路复用器的稳定时间和读取转换结果、您应该能够支持100ksps 的输出数据速率。

    另一个示例是、如果要使用宽带滤波器、最快的设置是 OSR=32、延迟时间将为170.6us (f-CLK=25.6MHz)。  这会将使用多路复用器时的输出数据速率限制为最大约5.8ksps。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用