This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336-Q1:通过 SDFM 连接 TMS320F28377D

Guru**** 2504685 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3336, TMS320F28377D, ADS1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1169493/amc3336-q1-connect-with-tms320f28377d-via-sdfm

器件型号:AMC3336-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3336TMS320F28377DADS1202

尊敬的先生:

在我设计高压直流链路测量时、我没有足够的脉冲发生器用于 AMC3336。

因此、我希望使用频率为20MHz 的外部脉冲振荡器发生器为 AMC3336的 CLKIN 供电。

之后、我需要使用 SDFM (eCAP_CH-04)来测量该电压。

是否适用于此类电路设计?

我读出 AMC3336在-1V 时以10%的占空比输出128位流、在+1V 时以90%的占空比输出。

在这种情况下、SDFM 模块是否可以在事先知道 CLKIN 20Mhz 但不知道测量位的起点之前使用?


此致、

Narudol T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narudol、

    AMC3336将根据输入电压输出连续的1和0密度位流。 为每次测量收集的位数将取决于 SDFM 设置、从 AMC3336的角度来看、不限于128位。 使用一个外部20MHz 振荡器是完全可以接受的、并且由于位流是连续的、不知道开始测量位何时被传输的唯一缺点是、在测量数据有效之前、它将通过滤波器获取一个完整的数据周期。   

    请告诉我、从 AMC3336的角度来看、这是否合理、或者您还有其他问题。 否则、我可以移动此线程、因为另一个组支持 TMS320F28377D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、是的、不知道数据乞讨的缺点就是我的问题。

    因为我不熟悉 SDFM 模块。 我将在 C2000论坛上再次查看此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narudol、

    这些资源可能有助于:

     SBAR010 隔离式调制器滤波器 Excel 计算器

    2、  Δ-Σ ADC 中的 SBAA230数字滤波器类型》

     SBAA094 将 ADS1202与 FPGA 数字滤波器相结合、用于电机控制应用中的电流测量