This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:订购产品

Guru**** 2385210 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS131M04EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785556/ads131m04-order-a-product

器件型号:ADS131M04

您好!

有人能告诉我们该产品“ADS131M04”何时可 供购买,请。


因此、

Nasri ToUATI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasri、

    您可以立即订购 ADS131M04的预产样片:
    www.ti.com/.../samplebuy
    我需要检查为什么它说样片缺货、因为我们在 TI store 应该有足够的样片。

    正式市场发布将于2019年6月晚些时候发布。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢先生的支持,但是 这个网站被封锁了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasri、

    您是否介意再次申请样片? 它似乎正在努力实现我的目标。
    www.ti.com/.../samplebuy

    或者、也可以直接转至 TI store、在此处搜索"ADS131M04":
    www.ti.com/.../

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正式发布日期2019年6月之前发布的内容是否意味着在2019年6月、TI 将提供量产数据...?
    此致、Kirk。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Kirk。

    我们的目标是在2019年6月底提高 ADS131M04的产量。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    评估板 ADS131M04EVM 如果在一天或两天内订购、现在可以发货吗? 我看到您可以"申请"一个、售价为99美元、这意味着...?? 这是否意味着它可以订购并发货...??
    此致、
    基尔克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从 TI 客户支持处获得了此注释...这不推荐用于新设计(我没有得到它...???):

    您好、Kirk、
    对于这些器件、只有联系授权经销商才能获得库存。 请参阅 www.ti.com/.../distributors.html
    ADS131M04IPW
    ADS131M04IPWR
    ADS131M04IPWT
    ADS131M04IRUKR

    PADS131M04IPWR 是一款原型器件。

    此外、建议在新设计中不要使用这些器件。
    我希望您对我今天为您提供的解决方案感到满意。 如果您能让我知道您的想法、我将不胜感激、以便我可以进一步调查或关闭案例。

    此致、
    Anna Tesiorna
    德州仪器客户支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    对于您通过 TI 的不同渠道收到的冲突信息、请深表歉意。

    我可以向您保证、ADS131M04绝对推荐用于新设计。
    我们的中央客户支持团队通常不了解尚未推向市场的产品的所有信息、他们可能会在我们的内部系统中看到一些标志、这可能表明不建议在新设计中使用该器件。

    您可以从 TI store 订购预量产材料 PADS131M04IPWR。 您甚至应该能够免费订购5个样片。
    TI Store 中仍有超过200个器件。
    在器件上市之前、生产材料的订单条目不会打开。

    如果您单击 ADS131M04EVM 的"申请"、系统将要求您填写一份简短表格。 然后将请求发送给我们的团队、我们会发布 EVM 以供发货。 EVM 应在订购后一周内发货。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、我很确定这只是一个信息混合。 非常感谢您提供的器件和评估信息。 我还想获得一些每年10万、25K 和50万的预算量定价。 经销商(例如 Arrow)似乎还不能获得。 如果我可以与您或 TI 的其他人联系以获取此定价信息、我希望他们提供联系信息。 我们的公司位于德克萨斯州奥斯汀。 再次感谢您的更新。
    此致、
    基尔克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    让我了解一下您当地的 TI 销售代表是谁。 我会将他的联系信息发送到您的 myTI 帐户中提供的电子邮件地址。
    然后、他可以与我们的定价团队合作、为您提供报价。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joachim、

    我还对该产品 ADS131M04感兴趣、
    我将使用其中的5个、
    其中一个通道为四通道、另四个通道为单通道模式、并使用数字隔离器将它们隔开。

    我需要了解样片供货情况和生产可用性以及这些产品的交货周期、
    请帮帮我。

    谢谢、
    Mauricio Vier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mauricio:

    欢迎来到我们的论坛、非常感谢您关注我们的全新 ADS131M04。
    我可以使用您的 myTI 帐户中提供的电子邮件地址与您联系、以讨论详细信息吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复、
    您当然可以、

    此致、
    Mauricio Vier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来很好、Mauricio。

    今天下午晚些时候、您将听到我的声音。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    我想告诉您、ADS131M04已上市、如果您尚未注意到、现在可以开始订购。

    此致、