This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 ADS5484 EVM 测试 TSW1400 EVM 的说明

Guru**** 2509475 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5484EVM, ADS5281EVM, ADS5484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788170/instruction-for-testing-a-tsw1400-evm-with-an-ads5484-evm

主题中讨论的其他器件:ADS5484EVMTSW1400EVMADS5481EVMADS5281EVMADS5484

您好!

在使用 TSW1400EVM 运行 HSDC Pro 从 ADS5484EVM 捕获日期时、还有另一个问题。 当我运行捕获数据时、我始终会遇到如下错误。 我使用外部源作为 ADC 时钟(15MHz)和 ADC 输入(1MHz)。 TSW1400上的所有 USER_LED 均亮起、但 USER_LED4和 USER_LED5除外。 我在 PC windows 10 64位上运行 HSDC Pro 5.0版

有人能告诉我问题是什么吗? 如果我只想从 ADS5484EVM 捕获数据、是否需要在 TSW1400上使用任何 SMA 端口(例如 SYNC1-4、EXT_TRG_INPUT 和 CMOS_CLK)? 它们的用途是什么?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thinh:

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Neeraj。 由于我需要在星期四之前使硬件正常工作以进行演示、请尽快帮助我解决此问题。 期待收到您的回复。
    此致、
    Thinh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    您是否对我的问题进行了任何更新?
    当我尝试文件夹 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\Firmware 中的多个固件时、我确实运行了 HSDC Pro、但实际 FFT 的结果与我预期的不符。 SINAD 过低、因此 ENOB 太小(请查看下图)。 我不知道我是否选择了正确的固件。 请告诉我该组合的正确固件是什么?

     


    此致、
    Thinh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thinh:

    我看到的问题与您分享的问题相同。 您是否能够提供频率更高的时钟输入? 您是否尝试改变时钟振幅?

    尽管数据表规格的最小时钟频率为10MSPS、但我认为这可能会推动性能提升、至少在该 EVM 上是如此。 我已经能够在 MSPS 上获得更好的性能。 该捕获使用的是 ADS5481EVM 和 TSW1400EVM。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    非常感谢您的分享。 这对我很有帮助。

    我使用的函数发生器可为采样率和输入信号提供20MHz 的最大频率。 我将输入振幅从1-3 Vpp 改变、将频率从100 KHz - 1 MHz 改变、但我还没有尝试改变时钟振幅。 我遵循了 TSW1400EVM 用户指南(TSW140x 高速数据采集图形发生器卡、第12-15页)中的测试建议、但我对 ADS5484EVM 使用的是20MHz 时钟、而对 ADS5281EVM 使用的是40MHz 时钟。 此外、我在 Windows 10 64位上运行 HSDC Pro 5.0。

    我正在考虑下面的一些原因、但我不确定具体情况。
    1. HSDC Pro 软件能否在 Windows 10上正常运行?
    2.采样率是否会影响 SINAD (和 ENOB)?
    ADS5484具有1.2V 的内部基准电压、该基准电压的实际含义是什么? 我是否必须将输入振幅的偏移设置为此值?
    TSW1400EVM 与 ADS5484EVM 配合使用的正确固件是什么? 我尝试了几个固件、例如 ADC_firmware、ADC_firmware_FCLK_adjust( ADC_byte_wise_1ch)和 ADC_1W_16b、但它们都不起作用。

    您能否更详细地介绍测试设置? 您是否对时钟和输入信号使用正弦波或方波? 您是否为输入信号的振幅设置了任何偏移?

    感谢你能抽出时间。

    此致、
    Thinh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thinh:

    请告诉我、增大时钟振幅是否会对您的数据采集产生任何影响。

    1.在 Windows 10中使用 HSDC Pro 时、我们没有报告任何问题。
    2.数据表没有明确列出这些信息,只能保证数据表中明确说明的性能。 作为推测、我会说随着您接近支持的最低采样率、性能会降低(部分)。
    3.不需要,您不需要合并偏移。 这已经在 VCM (3.1VDC)与模拟输入耦合的情况下完成。 1.2V 基准是在内部生成的。
    4.选择 ADS5481-85时加载正确的固件(ADC_BYTE_WASE_1CH)。

    对于时钟、我使用了来自 SMA100的正弦波输入、并将振幅从+10dBm 更改为+20dBm。 我还尝试了带通滤波器、但这对于功能来说不是必需的。 我还将 SMA100用于模拟输入。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的分享。 完成后、我一定会更新结果。
    此外、我在 TSW1400EVM 上看到一个名为 CMOS_CLK (J7)的 SMA 端口、但我不知道它的用途是什么。 我想知道我是否可以使用该时钟为 ADS5484EVM 提供采样时钟、因为我现在没有任何高频函数发生器可用。

    此致、
    Thinh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thinh:

    TSW1400EVM 上的 CMOS_CLK (J7)用于连接到 CMOS_INTERFACE (J1)的器件。 某些 CMOS 评估模块需要通过 TSW1400EVM 提供时钟输入、我们就是通过这种方式实现的。 在这种情况下、J7将不起作用。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    ADS5484EVM 是否可以通过任何方式从 TSW1400EVM 获取时钟?

    感谢您的确认。  我真的很感谢。


    此致、
    Thinh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    你在干什么? 我想更新一些有关我的问题的信息。

    使用 20MHz 时钟源时、改变振幅不会提高性能。 我仍然无法捕获我需要的数据。 ENOB 始终小于1位。

    2. 使用200MHz 时钟源时、ENOB 要好得多、最多9位、具体取决于输入频率。

    不过,我还有其他一些问题。

    每次 我更改输入频率时、HSDC 专业版都没有更新结果(在更新"ADC 输入目标频率"中的新值并点击"Capture"后)。 为了捕获新数据、我必须重新下载固件或关闭并打开硬件、但此故障排除并非总是成功的。 成功的概率仅为30%或更低。

    捕获 数据后、每次单击"Capture"按钮时、ENOB 都会不断下降。

    我对时钟源和输入信号都使用了正弦波。 我想知道 ADS5484EVM 能否使用高于其最大采样率(170 MSPS)的时钟源(200 MHz)。 我还怀疑硬件是否有任何问题。

    我们非常感谢您的任何帮助或建议!

    此致、

    Thinh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thinh:

    您是否进一步成功进行了评估? 我在我的方面没有取得实质性进展、由于我的终端带宽有限、我需要关闭此线程。 遗憾的是、此 EVM 已经很旧了、并且原始 EVM 设计人员不再作为资源提供。 如果我能够找到解决方案、我将在此处重新发布。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    不幸的是,我还没有取得任何进一步的成功。 我的项目应该已经没有从 TSW1400EVM 中获得任何好结果了。 我认为 TI 不应在不提供良好支持的情况下向未来客户销售任何产品、尤其是对于旧 EVM。 TI 不应出售其过时产品、而应让客户为之烦恼。

    感谢你能抽出时间。 我真的很感谢。

    此致、
    Thinh