This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225EVM:具有 TSW1405 EVM 的 AFE7225 EVM

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7225, CDCE72010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786049/afe7225evm-afe7225-evm-with-tsw1405-evm

器件型号:AFE7225EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7225CDCE72010

大家好、

我有带 TSW1405 EVM 板的 AFE7225EVM ADC/DAC 板。 我想用这个硬件来捕获函数发生器生成的信号  

高速数据转换器专业软件。 为此、我下载了 HSDC Pro v5.0、并在我的 PC 上连接所有 EVM 板并启动 HSDC Pro 时安装在我的 PC 中  

软件要求选择具有正确 EVM 序列号的 EVM 板。 但我无法通过 HSDCPro 软件获取由函数发生器生成的任何信号、该信号显示为空白。  

我需要有关这一非常基本的操作的帮助我是这一硬件设置的一个全新产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandan、

    负责此器件的工程师将很快就此问题与您联系。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandan、

    您是否曾尝试参考 EVM 用户指南。 它显示了操作 AFE7225 EVM 的分步过程。

    请在此处查找: www.ti.com/.../slou362.pdf


    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您快速回复。 如您所述、我参考了 EVM 用户指南。 我面临着问题  

    仅在初始软件安装部分中。 手册中要求安装 AFE722xinstaller 来控制  

    ADC/DAC 卡、但我已经浏览过您的网站、即使没有 CD 的挂起、也无法找到它  

    随 ADC/DAC 单元提供。  

    我已下载高速数据转换器专业版软件。 但正如前面所述、它已连接到 TSW1405、但它是这样  

    不捕获任何数据。

    正在等待您的回复

    此致

    Chandan Dutta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    我已下载 AFE722x ADC 控制软件版本1.3。 很难在德州仪器的网站上找到该软件。

    我在您的社区页面中提出的一些问题的答复部分找到了该问题。

    现在、我们来讨论一下这个问题。 我已经介绍了您在前面的讨论中提供的用户指南。 内容4中找到  

    它介绍 了"初始 EVM 设置和基本测试程序" 、它告诉我们执行必要的硬件连接、这需要使用 TSW1405和 AFE7225卡的两个函数发生器

    我已经按照用户指南中所示的规定硬件连接进行了连接。 之后、它要求我们执行 CDCE72010配置、我们在其中执行了一些步骤、并在 AFE722x 控制软件中进行了必要的 RX 设置。 即使完成了所有这些必要的设置、我也无法在 HSDC 专业版软件中捕获数据。  

    我再次告诉大家、最后我只有 TSW1405和 AFE7225EVM 板。 我正在附上一张我的设置照片、其中涉及上述所有项目。 请检查并尽快回复、因为我们正在耗尽时间。  

    此致

    Chandan Dutta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yusuf:

    我已下载 AFE722x ADC 控制软件版本1.3。 很难在德州仪器的网站上找到该软件。

    我在您的社区页面中提出的一些问题的答复部分找到了该问题。

    现在、我们来讨论一下这个问题。 我已经介绍了您在前面的讨论中提供的用户指南。 内容4中找到

    它介绍了"初始 EVM 设置和基本测试程序"、它告诉我们执行必要的硬件连接、这需要使用 TSW1405和 AFE7225卡的两个函数发生器

    我已经按照用户指南中所示的规定硬件连接进行了连接。 之后、它要求我们执行 CDCE72010配置、我们在其中执行了一些步骤、并在 AFE722x 控制软件中进行了必要的 RX 设置。 即使完成了所有这些必要的设置、我也无法在 HSDC 专业版软件中捕获数据。

    我再次告诉大家、最后我只有 TSW1405和 AFE7225EVM 板。 我正在附上一张我的设置照片、其中涉及上述所有项目。 请检查并尽快回复、因为我们正在耗尽时间。

    此致

    Chandan Dutta。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可在此处找到 GUI:  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:  

    感谢您向我们发送用于控制 AFE7225evm 的软件。 我们已将其安装在您的 PC 中、并按照您提供的使用指南进行操作、但我仍然不敢告诉您它不是  

    工作。 我们一直在重复用户指南中提到的步骤、但无法获取 HSDC 专业软件中的传统函数发生器生成的信号。  

    恐怕该器件是否符合我们的目的。 这是我们首次从德州仪器采购产品、我们对产品的性能非常失望。  

    希望您能了解我们的情况并为我们提供帮助。  

    正在等待您的回复

    此致

    Chandan Dutta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandan、

    我看到您正在尝试在 HSDC 专业版中使用3.3MSPS 的数据速率。

    您可以尝试在默认设置下操作 AFE7225、然后再进行调整吗?

    以下配置将需要一个连接到 J10的737.28MHz 外部时钟和一个61.44MSPS DAC 数据速率、您应将其输入 HSDC 专业版。

    1、DAC 采样时钟为245.76MHz
    122.88MHz 的 ADC 采样时钟
    3.插值:x4

    之后、请向我发送 AFE7225 GUI 中 CDCE72010选项卡的快照。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandan、

    只需办理入住手续。 您有此更新吗?

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandan、

    一段时间内没有听到过。 现在关闭。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    很抱歉回复太晚了、实际上我们已经不在办公室了。 请让我们再多住一天。 我们已经完成了几项观察、并将在明天之前以更详细的方式与您分享这些观察结果。

    此致

    Chandan Dutta、

    CSIR -美国国家冶金实验室、

    印度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    如后续邮件中所述、我已经使用具有 TSW1405数据采集板的 AFE7225EVM 进行了设置。 您可以在下面的附件中找到设置图片。 在我们的设施中、我们没有时钟发生器来生成368.64 MHz 时钟信号。 因此、我们将在 CDC AUX IN 连接器(J10)中馈送10MHz、+10.6dBm 信号作为 ADC 采样时钟信号。 您将在以下附件中找到具有频谱图的时钟信号图片。 通过此操作、我们在输入通道 A (INA J3连接器)中馈送5KHz 正弦波信号。 下面随附了相同器件的信号和频谱图。 通过此设置、我们可以按照您提供的用户指南中的说明设置 AFE722x 软件控制。 下面随附了相同的面板快照。 HSDC 专业版软件中的 ADC 采样率设置为2MSPS、如用户指南中所述、ADC 采样率必须是 CLK 信号中 CDC AUX 的1/3、即10MHz。  

    即使完成所有这些操作后,我们也无法在 HSDC 专业版软件面板中获取任何信号。 除此之外、我们还观察到、当 ADC 时钟信号馈送到 CDC AUX IN (J10 连接器)时、IC CDCE72010变得非常热。  

    我希望这次我对你非常清楚。 很抱歉、这次回复太晚了、请尽快回复。

    此致  

    Chandan Dutta。

    CSIR 国家冶金实验室

    印度贾姆谢德布尔。

    e2e.ti.com/.../Software-SnapShot-for-query.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandan Dutta、

    一些事情。 RX 输入路径上的平衡-非平衡变压器将不允许您通过低于400kHz 的频率。 通带为400kHz 至800MHz。  

    此外、您的信号源是否与时钟源一致? 频谱冲突很可能会发生、如您的捕获中所示。 将时钟源的10MHz 基准连接到输入信号源的基准输入。 然后在 HSDC 专业版上选择"相干频率的自动计算"、如下图所示。  

    希望这对您有所帮助!

    优素福