This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:IQ 模式下相位的符号错误

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/780267/afe4300-wrong-sign-for-phase-in-iq-mode

器件型号:AFE4300

您好!

我将在由电阻器和电容器组成的简单并联网络上以 I/Q 模式使用 AFE4300进行测量。 正确测量振幅时、相位的值似乎具有相反的符号。 绝对值与我为网络计算的值相对应、但我期望负号、AFE 给出正号。

我坚持使用应用报告("使用 AFE4300进行阻抗测量")。 我还在测量校准电阻器之前设置了一次频率、因此我遵循数据表中的第8.1.3节"在 IQ 模式下实现确定性相位"。

°为您提供一个示例、这些是我在一个与4、7nF 电容器并联的100欧姆电阻器网络上测得的值、该电容器的振幅应为99、56欧姆、相位应为-5.4 μ F。 本示例中的校准电阻器为10欧姆和150欧姆、我将从 R_m 处测量的相位中减去150欧姆电阻器的相位

原始 I 值 原始 Q 值 计算的相位 计算的振幅
R_CALI_0 86 -17.
R_CALI_1 1608. 1202. °μ A
r_m 978. 862) °μ A 98.71欧姆

因此、您可以看到相位的绝对值非常接近您所期望的值、但符号是错误的。

另一个问题是、10欧姆电阻器的相位似乎非常关断、但这不是我目前的主要问题。

您是否知道为什么会发生这种情况?

此致

Alissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alissa、

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alissa、

    一年前、我在这个论坛上发布了完全相同的问题、请参阅 e2e.ti.com/.../2562979

    即使在我直接向 Praveen 发送电子邮件(根据他的请求)后、问题也从未得到解决、然后该主题被 TI 突然锁定。 我希望您在获得 TI 支持时比我更幸运、因为我仍在焦急地等待解决方案。 目前、由于对 AFE4300产生的相位角缺乏信心、我们商业 BIA 产品中使用的相位角目前处于暂停状态。

    祝你好运、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alissa、
    我们将从最后开始测试相同的测试 我们将处理一些高优先级任务、并将在3周后再次与您联系。

    此致、
    Midhun