This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:采用 ADS8668的外部 CV 输入

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8668, TIDA-01214, ADS8688, DAC7571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787351/ads8668-external-cv-inputs-with-ads8668

器件型号:ADS8668
主题中讨论的其他器件: TIDA-01214ADS8688DAC7571

你(们)好

我想问一下、对于由 tensy 3.6控制的 ads8668的设置、是否可以考虑图片中的设置

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierluigi、

    正如我在前一篇文章中向您推荐的、TI.com 上的参考设计 TIDA-01214是非常适合您的设计、这是一款使用 ADS8688/ADS8668的隔离式数据采集系统。 请参阅以下原理图:  

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=tidrsj3&fileType=zip

    请查看我上一篇文章中的 Web 链接、了解布局或设计用户指南等更多信息。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,戴尔!

    感谢您链接文档、如果我得到了这个位、请查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我连接了 ads8668的接线、如果您发现任何问题、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Pierluigi、

    对于您的 ADC 原理图、  

    • 每个输入通道上的平衡 RC 滤波器有助于滤除噪声、请参阅 TI.com 上用户指南中的 ADS8688EVM 原理图。
    • DAISY 引脚可直接接地、也可与一个0欧姆电阻器连接。
    • AUX_IN 和 AUX_GND 可接地、因为您不会使用此通道。
    • 您使用的是分离接地(模拟和数字)、它们应在一个点上进行连接。 如果您没有这种经验、强烈建议使用完整的接地端、请参阅数据表中的布局指南。
    • ADC 的名称应为 ADS8668、而不是 ADS8868。

    对于电源、我不是这些器件的专家、请参阅您共享的参考设计。

    此致

    戴尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个输入通道上的平衡 RC 滤波器有助于滤除噪声、请参阅 TI.com 上用户指南中的 ADS8688EVM 原理图。

    请看下面我所附的图片。 对吗? 如果是、您建议电阻器的值是多少?

    您使用的是分离接地(模拟和数字)、它们应在一个点上进行连接。 如果您没有这种体验、强烈建议您保持坚实的整体基础


    是的,我没有这种经历,比如这个!! :-D 但是,我真的需要你在这方面的帮助。

    我在提到的其中一个设计中看到过接地、我一直在读到有关星形接地的信息、使用这种情况可能是这样的?

    嗯、我也很害怕噪声、因为所有信号都来自连接到外部面板的更大电路板、那里的所有模拟信号。  

    ADC 板与较大的电路板共用 GND。  ADC 板上还分配了 tensy、dac7571和4 cd74hc 多路复用器。  

    我知道分离接地并为此设计 PCB 是一件非常麻烦的事情、但我想了解它有多大价值。

    考虑到这一点、我只想知道、我认为最好提供这些详细信息来评估 GND 设计的发展路径。

    再次感谢 Dale、你是我的天使。

    P.S. 我的设计中是否需要复位芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierluigi、
    对于 RC 滤波器、R28、R71和 C29滤波器是正确的平衡输入滤波器、RC 值将决定滤波器带宽、较大值可能具有低带宽来滤除更多噪声、但较大的 R 可能会导致增益误差、漂移可能是一个问题、 请参阅我们网站上的应用手册:
    www.ti.com/.../sbaa239a.pdf
    www.ti.com/.../sbaa319.pdf
    您必须根据您的系统要求确定这些组件值。
    对于接地、需要使用干净的接地来实现 ADS8688数据表中指定的性能、否则、您可能会获得比数据表中规格更差的性能。 此外、AIN_xGND 上的电压应在-0.3~0.3V 范围内、这可能会导致锁存问题并损坏器件。 ADS8688的数据表(布局指南和最大输入额定值)中介绍了这些限制和信息。 这些是包括接地在内的布局指南。
    您当前有关/reset 的原理图很好。 为 ADC 加电后、复位信号可保证将 ADC 复位为默认状态。

    谢谢。

    此致、
    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供链接。

    考虑到输入频率不会超过64Hz、我想带24nF 电容的10k 分辨率可能是一个不错的选择(削减320Hz)。如果您有经验、请告诉我。

    接地。

    在当前设计中、所有输入在另一个电路板上采用相位方式、所有输入接地都位于该电路板接地端。

    为了实现最佳运行、我是否应考虑将单输入接地端单独地连接到 ADC 板?  

    另外,考虑到两个板将共用接地,在进入 ADC 板之前,是否有办法“清洁”第一个板的接地?

    再次感谢 Dale、

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Pierluigi、

    ADS8668具有集成式 AFE 和 ADC 驱动器、前端电路设计对于驱动 ADC 而言不像其他开关电容器输入 ADC 那样重要、因此您计划使用的 RC 适用于该 ADC、 唯一的问题可能是系统增益误差和漂移、因为与 ADS8668上的1Mohm 输入阻抗相比、10kohm 并不小。 当您在硬件板上针对系统所需的性能进行测试时、可以调整 RC 值。

    对于接地连接、我建议在 AIN_xGND 上使用平衡输入电阻器进行本地接地连接。 建议使用与数据表中的布局指南相关的实心模拟接地层。 此外、ADC 板和第一个板之间应该有接地连接。 我不确定这两块电路板之间的信号和接地连接将使用哪种连接器或电缆、但短连接和同轴屏蔽电缆应有助于抗干扰。

    希望这些对您有所帮助。 谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对于接地连接、我建议在 AIN_xGND 上使用平衡输入电阻器进行本地接地连接"

    通过使用电路板上的"本地"字、您在 ADC 板上的电平输入是多少、您在 ADC 板上的电平是多少?

    在我将 RC 放在输入板上的上方、H1_2将连接到 ADC 板、如果正确、我可以将 ADC 接地引脚直接连接到 ADC 板接地?

    感谢您的耐心等待

    此致

    码头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、码头
    本地接地意味着 ADC 板上的接地平面。 最好将平衡输入 RC 滤波器放置在 ADC 板上并靠近 ADC 的位置、请查看 ADS86xxEVM 用户指南。
    对于此前端放大器电路、我不确定您是否有使用 R7/U39的特殊原因、我对您的电路进行了仿真、结果是相同的。 如果有特殊原因、您可能会在放大器的 E2E 论坛上提出疑问。 谢谢。

    此致、
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、您提到的电路部分是一个衰减器、刚刚从就绪电路导入。 它应该这样做:

    在旋钮值0处、它将传入信号乘以-1
    在旋钮值0.5处、它将输入信号乘以0
    在旋钮值1处、它将传入信号乘以1

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、码头
    感谢您的介绍。 如果您对 ADS8668有进一步的疑问、请告诉我。

    此致、
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、请看一下 PCB 设计、希望还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、码头

    我无法这样审阅布局、如果您不想公开显示 PCB 布局、请在请求友好后与我共享整个布局文件。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、抱歉、我们可以删除它吗? 我将上传整个板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、码头
    好的、我将关闭这个线程。 谢谢。
    此致、
    戴尔