This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:10MHz 输入频率下的 HD2和 HD3性能下降

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66EVM, ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787820/ads54j66-hd2-and-hd3-degradation-at-10mhz-input-frequency

器件型号:ADS54J66

您好,

我们。了基于 ADS54J66EVM 光绘的电路板

我们在板上测试 ADS54J66的规格。 带通滤波器(fc=10MHz)与信号发生器相连。信号发生器‘s HD2为40dBc、而 fc=10.3MHz,Ω、而安装者在 HD2上的衰减为80dBc。  

发现数据表中的 HD2@fin=10.3MHz/fs=500MHz 为80dBc 而不是89dBc、而 HD3为71dBc 而不是93dBc。

HD2在50.1MHz 和170MHz 等其他频率下性能良好。

您是否了解导致 HD2和 HD3在10MHz 输入频率下降级的原因?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    使用您的设置、TI EVM 的 HD2约为-95、HD3约为-87。 如果我将输入更改为10.1MHz、HD3会提高到大约-90。 由于10MHz 是500MHz 的偶数分频、因此这些谐波相互回退并增加振幅。 输入的振幅是多少? 您是否低于-1dBFS? 您是否尝试过不同的信号发生器?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    是的、振幅低于-1dBFS。 由于我有一个与信号发生器级联的滤波器、 信号发生器是否会起作用?

    我们有两个发生器、我们已经检查了这两个发生器、结果是相同的。

    但两个发生器都是 Agilent E4438C。 我将尝试其他方法来查看我是否可以获得10.3MHz 信号。

    顺便说一下、您能告诉我信号发生器和滤波器的器件型号吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们使用 Rohde & Schwarz SMA 100A 信号发生器和 TTE KC6固定带通滤波器。

    此致、

    Jim