This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:功率放大器保护理想设置

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784725/dac38rf83-power-amplifier-protection-ideal-settings

器件型号:DAC38RF83

大家好、团队、

您能否提供一些有关如何配置 PAP 设置的指南?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    我们的一位器件专家将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PAP-App-note.pdfHans、

    请参阅随附的应用手册。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    非常感谢您的快速响应。
    我们对 PAP 设置进行了一些测试、但仍然不了解该行为。
    下面我复制了 DUC 0 AB 的 PAP 设置。
    wDA0;128;0220表示我们将0x0220写入 DAC0的寄存器0x128。
    我们使用来自 DAC 的 CW 信号输出、并以0.1dB 为步长缓慢增大输出电平。
    可以看出、在一个特定的步骤中、PAP 触发并进入状态衰减。 可以看到斜降。 在这里、可以在斜坡中看到增益衰减阶跃的影响。
    然后、我们让 DAC 的输出功率持续保持在这个水平上。
    我们的理解是 PAP 状态机应保持等待状态、因为 pap_trig 应保持为1。
    但我们观察到 PAP 增益并再次上升。
    一段时间后、它再次开始斜降。 DAC 会切换输出。
    我在随附的文档中添加了行为和设置的屏幕截图。
    我们使用示波器对 DAC 输出进行了采样。

    提前感谢您
    此致
    Christoph

    e2e.ti.com/.../DAC_2D00_PAP_2D00_Behavior.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoph、

    我将把这一点转交给另一位更熟悉 PAP 操作的同事。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您转发信息。

    是否已有可用更新?

    您认为我们何时会收到响应?

    谢谢、致以诚挚的问候

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christoph、

    PAP 的检测器不是 RMS 功率检测器。 它只会累积8个连续样本的 MSB 字节(有关详细信息、请参阅应用手册)、因此即使您保持输入功率恒定、检测器输出仍会发生时间变化。 因此、累加器输出可能会降至您设置的阈值以下、并导致 pap_trig 信号清除。 应用手册中有一个 MATLAB 代码片段、您可以使用它来模拟 PAP 行为。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    谢谢。 这说明 了 PAP 的"切换"类型。

    还有另一种行为是我们无法解释的。

    我们向 具有激活 PAP 的 DAC 发送了 CW 信号阶跃(从开到关、从关到开)、并观察了输出。

    然后、我们从1开始增加了步长。

    奇怪的是、当 CW 信号从导通变为关断时、DAC 的输出会产生"什么"、我们无法解释。

    您能否查看随附文档中的图解、并向我们提示这可能是什么?

    有一个绿色信号是 DAC B 输出、其中 PAP 已停用、另一个黄色信号是 DAC A 输出上的 PAP 有效。

    提前感谢您

    此致

    Christoph

    e2e.ti.com/.../DAC_2D00_PAP_2D00_Behavior_2D00_2b.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    PAP 逻辑需要在更改 PAP 参数后重新初始化。 您可以选择 PAP 同步源(如 SIF 同步),然后触发相应的同步源。 如果正在使用 SIF 同步源、您可以切换 SIF 同步

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    几天以来,我没有听到你们的反馈。 与往常一样、如果您有任何更新或需要更多信息、您可以回复该主题以重新打开 TT。 我现在将关闭它。
    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    很抱歉、我被另一项任务打断。

    我测试了将同步源设置为 SIF 同步的行为、并在每次更改 PAP 配置值后执行"SIF 同步"切换。

    行为与以前完全相同。 步长越大,“数据流末尾”的增益就越高。

    我无法解释这一点。 如果您有任何解释、请告知我们。

    我无法解释的另一个重要问题 是、如果启用了 PAP、电路板上的另一个 DAC 不会提供任何信号。

    下面粘贴的摘要配置。

    DAC 0配置总结
    当前串行器/解串器通道速率= 5000.00MHz
    双路 DAC、1个 IQ 对、4通道、18x 插值的最大采样率为9000
    串行器/解串器配置为半速率
    串行器/解串器时钟预分频器= 4
    串行器/解串器 PLL Vrange = 0
    串行器/解串器 PLL 倍频器= 10
    HSDCPRO ini 文件:DAC38RF8x_LMF_841

    DAC 1配置总结
    当前串行器/解串器通道速率= 10000.00MHz
    双路 DAC、1个 IQ 对、2通道、18x 插值的最大采样率为9000
    串行器/解串器配置为全速率
    串行器/解串器时钟预分频器= 4
    串行器/解串器 PLL Vrange = 0
    串行器/解串器 PLL 倍频器= 10
    HSDCPRO ini 文件:DAC38RF8x_LMF_442

    DAC 0显示了 PAP 的影响。 在 DAC 1上、启用 PAP 时不提供输出信号。

    这可能是什么原因?

    提前感谢您

    此致

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christoph、

    通过数字块的延迟会导致您看到的效果。 PAP 状态机位于内插滤波器、混频器和增益块之前。 当数字块中的数据是输入信号的导通状态时、输入信号关闭状态会导致 PAP TRIG 清零并导致增益斜升。

    在 DAC1上、您能否尝试增大 PAP 阈值以检查是否获得输出?

    谢谢、
    埃本