This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:OS 引脚是否需要放大器?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785058/lm98714-is-there-amplifier-required-for-os-pin

器件型号:LM98714

大家好、团队、

图8. 典型的 AFE/CCD 接口显示使用了一个共集电极电路。

我是否可以确认无需为 OS 引脚添加放大器、因为 OS 引脚在内部具有 PGA?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于19年3月25日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    这无需添加放大器、图8是交流耦合的示例。 交流耦合将使输入围绕 VCLP 居中、这在采样保持模式中很重要。 对于 CCD 类型、仅共模电压需要交流电。 如果需要、可在采样保持模式下运行、并可添加内部源跟随器。
    您可以在数据表7.3部分找到详细说明

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Costin、Aaron、

    感谢您的帮助!

    此致、