This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:输入寄存器

Guru**** 2514165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786451/ads8688-input-register

器件型号:ADS8688
主题中讨论的其他器件:LM35

您好!  

我的客户使用 ADS8688和 LM35DZ (温度传感器)。 ADS8688转换 LM35DZ 的模拟数据。 LM35 输出的温度斜率为10mV/°C、从0mV 开始。

当用户将 LM35的输出连接到 ADC8688时、LM35在低温下的输出不会低于0.1V。
在未连接 ADC8688的情况下检查 LM35后、低温时输出将接近0V。 我认为输出可能会被 ADS8688输入钳位。 因为 ADS8688的输入可能具有内部1Mohms 和 OVP。 但是、您是否知道如何释放钳位?  

我正在询问客户原理图、但无法在公共 E2E (此)中展示。 那么、是否可以通过电子邮件讨论此主题? 您能告诉我联系人吗? 我的地址是  s-nagata@ti.com。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shunsuke、
    绝对是 ADS8688支持直接双极或单极输入信号、我需要查看原理图、并将向您发送电子邮件。
    根据您的信息、LM35的最小输出为0V、这是正确的吗? 如果您能让我了解更多信息、那将会很棒:对于相同的温度测试、无论是否连接到 ADC、LM35的输出电压是多少? 当 ADS8688连接到 LM35时、它的数字输出代码是什么? 另外、客户在 ADS8688上配置的输入范围是多少? 谢谢。

    此致
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke、

    我已经检查了原理图、  我有一些问题:

     匹配输入有助于消除外部电阻引起的任何额外偏移误差、但是 、该电路 在 AIN_XP 引脚上有一个330ohm 电阻器、而在 AIN_xGND 上有另一个330+250ohm (4*1kohm)电阻器、这不是匹配输入。 此外、对于 I-V 转换、通常应将电阻器并联放置、但这四个1k Ω 电阻器与 AIN_xGND 串联放置、在该原理图中、我不知道它是如何工作的。

    2. 看起来 LM35传感器与 ADS8688不在同一电路板上设计、ADC 的输入 通过差分连接和远程接地连接到 LM35。 我不确定 LM35到 ADC 板的距离有多远、也不确定 连接器(CN5和 CN6)与 ADC 之间的布线距离。 请注意、AIN_xGND 上的电压应保持在-0.3V~0.3V 之间、这是数据表中的最大规格。 此外 、长布线可能会拾取噪声。 本地接地连接是 ADC 的良好解决方案。

    这些应该是导致"问题"的根本原因。 我建议进行流动测试:

    1. 拆下4*1k 欧姆电阻并短接连接。 检查 ADC 的输出是否正确。

    2. 检查距离和布线、尝试使用本地接地输入。 检查 ADC 的输出是否正确。

    3. 如果"问题"仍然存在、请使用直流信号介于0v~0.1V 之间的精密发生器、并将信号连接到 CN5或 CN6、检查 ADC 的输出是否正确。

    如果 客户可以、我想检查转换代码。

    ADS8688具有内部偏置电压(VB: 输入范围为+/-2.5Vref 时为~2.25V)、当没有输入信号(断开连接)时、偏置电压将会显示、但如果 ADC 有可用的输入信号、则 不会出现该偏置电压、ADC 的输出将是 输入信号的转换。

    顺便说一下、客户正在使用 TVS 二极管(DY2S15ZC0L)为每个 ADC 的输入提供保护、但实际上、该 TVS 二极管的击穿电压和关断电压过高、无法保护 ADS8688。 同一系列中的 DY2S12ZC0L 应该是用于保护的更好 TVS 二极管。 此外、应 使用 TVS 二极管之前的一个电阻器和330ohm 串联来限制瞬态信号钳位的电流。 有关 ADC 输入保护的高精度实验室培训/视频系列将于4月在 TI.com 上提供。

    请 告诉我这些实验的结果、谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale -San、

    感谢您的支持。 当我与客户交谈时、我误解了他的原理图。 请确认我发送给您的最新邮件吗?

    电阻器(4*1k 欧姆)不连接到 GND 线。 并且客户检查了 ADS8688中使用0~0.1V 而非 LM35直流信号的转换数据。 在这种情况下、他确认转换数据已按预期进行转换。 客户想知道、电路中包含 RC 滤波器(330欧姆+ 0.01uF)和 ADC 输入(如下所示、1Mohms + OVP + PGA 的可调反馈寄存器)可能会导致这种现象。 那么、您能否就这一要求提供建议?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    您能解释一下"电阻器(4*1k 欧姆)未连接到 GND 线"的含义吗? 在方框图中、您展示了这些电阻器连接到 LM35的输出端、该输出端也连接到接地端。

    根据客户的最新实验、当输入 为0~0.1V 而非 LM35之间的直流信号时、预期会出现 ADC 的转换代码、因此 ADS8688没有问题、前端  RC (330ohm+0.01uF)也没有任何问题。 这是 EVM 板上的常见 RC 滤波器。 此问题 应 由 LM35或与 LM35的连接引起。

    我很期待看到您对我的问题的回答。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Dale -San、

    我发送最新的电路。 AIN_n 线路和 AIN_nGND 线路中有330ohm 寄存器。 最大绝对输出电流为10mA。 此输出电流与 ADS8688的 RC 滤波器之间是否存在关系+针对此现象的可抗性。

    此致、
    Nagata。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale -San、

    请就此向我提供建议吗?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    我对反应很晚表示歉意、我的笔记本电脑周五停止工作、不得不重新安装 Windows 10。

    LM35与电路之间确实存在关系。 是否可以移除电视进行检查? 此外、您能否告诉我客户正在使用哪个版本的 LM35? 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale -San、

    感谢您的支持。 我将在没有 TVS 的情况下检查状态是否会变化。 但是 、您为什么需要 LM35的修订? 在我检查数据表中的修订历史记录时、我找不到需要注意的特定项目。 遗憾的是、我不知道如何从 LM35客户使用中获得修订。 那么、您能告诉我  LM35需要哪些字符吗? 我将向 他们询问 LM35 BU 团队。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Nagata。

    LM35、LM35A、LM35CA、LM35C 和 LM35D 具有不同的规格。 我想知道您使用的是哪个部件、我想查看器件的详细信息。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:由于不同团队的 LM35、与 Nagata 离线通信、问题已确定、客户无法获得低于0.1V 的转换结果的原因是 LM35在输出端具有一个较大的输出阻抗(R2+0.125R2)、 当 LM35连接到 ADC 的输入端时、它在 ADS8688上产生了1Mohm 输入阻抗的失调电压。 查询将被关闭、因为它已被识别。 谢谢。