This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8505:ADS8505IDB 与放大器之间的差异;ADS8505IBDB SSOP - 28封装

Guru**** 2501625 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788098/ads8505-difference-between-ads8505idb-ads8505ibdb-ssop---28-package

器件型号:ADS8505

尊敬的先生/女士:

最近,我们已暗示 ADS8505IDB - SSOP 28封装的使用寿命有限。

建议采用 ADS8505IBDB SSOP 28封装。

我想知道两 个 IC 之间的差异以供参考。

请您优先支持。

此致、

Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    这两个器  件具有不同的性能、请参阅下面的简单表格、请在 ADS8505数据表中查看更详细的电气特性规格差异。

    此致、谢谢

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否建议将 ADS8505IBDB 作为 ADS8505IDB 的最佳替代产品? 如果不是、建议的最佳替代产品是什么?
    您能否列出 ADS8505IDB 与建议的替代产品之间的最大差异?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    请在您的另一个问题中查看我的反馈、谢谢。
    e2e.ti.com/.../793609

    此致、
    戴尔