This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:ENOB 计算

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS131E08S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/781662/ads131e08evm-pdk-enob-calculation

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS131E08ADS131E08SREF5025REF5040

大家好、

我们需要计算或检查 ADS131E08 EVM-PDK 套件的 ENOB。

对于特定的 PGA 增益和数据速率、我们将具有 表1 (PG)中提到的特定 ENOB。    ADS131E08S 数据表的第13号)。

此外、在 ADS131E08 EVM 软件上、我们可以检查 SNR、因此我们尝试使用以下公式根据 SNR 计算 ENOB:

 ENOB =(SNR –1.76)/6.02dB。

我们获得的读数与    ADS131E08S 数据表的表1 (PG、NO 13)不匹配。

随着输入电压(Vpp)的增加、SNR 降低、因此 ENOB 也会降低。   

我们的方法是否正确?  

此致、

Tejaswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejaswini、


    表1中用于 ENOB 值的计算在数据表中表格上方的公式1和2中给出。



    如果您查看这些公式、您会发现 ENOB 与您可能使用的 ENOB 略有不同。 对于我们的一些低速 ADC、我们使用 ENOB 来衡量与输入信号的满量程范围相比器件的噪声性能(周期性信号有一定的量程)。 这就是 VREF 电压是公式的一部分的原因。

    请注意、此数据是使用低噪声基准获取的。 基准中的任何噪声都会反映在 ADC 测量中。 在数据表中、它提到 REF5025作为外部基准、但我认为您需要 REF5040的4V 基准、以便在噪声范围内更大限度地提高信号。 EVM 具有一个用于外部基准的未组装点。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回答、

    在 REF5040 μVPP 表中、低噪声:给出的3 μ V/V 与 REF5025相同、因为它们属于同一系列。 那么、EVM 板上安装了哪个低噪声参考 IC。

    在本例中,我们已针对2.5V Vref (内部 Vref)进行了跳线设置。

    当我们通过函数发生器提供一些模拟输入时、我们是否有可能计算实际的 ENOB。  

    正如我在前面的邮件中告诉您的那样,我们在 EVM 软件上获得 SNR,但尽管数据速率和 PGA 增益是恒定的,但 SNR 仍随着输入电压的变化而变化,如下所示:

    您能告诉我原因是什么?

    此致、

    Tejaswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tejaswini、



    ADS131E08EVM 具有两个基准的开放点、它们与 REF50xx 基准的引脚排列相匹配。 根据 EVM 的构建、可通过引脚选择任一选项。

    至于 EVM 测量的 SNR、我不确定计算方法。 我需要一些时间来查看软件输出的内容。 您将哪种函数发生器用于源?


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    我们使用 AFE1022函数发生器(任意、双通道、25MHz、AFEG1000系列)来提供模拟输入。

    此致、

    Tejaswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joseph、

    ENOB 或 SNR 有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    你有什么东西吗?

    此致、

    Tejaswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejaswini、


    我很抱歉错过了这个消息、直到最近我才忘记您正在寻找答案。

    遗憾的是、我仍然不确定此 EVM 软件如何评估此 EVM。 我确实通过正弦波发生器运行了一个检查输入并计算 SNR 的测试。 查看输入、我得到了以下输入波形。



    然后运行 FFT、我得到了以下 FFT 和 SNR 计算:





    现在、就 SNR 计算而言、它看起来不会消除基波输入频率、并且可能会基于 FFT 计算 SNR、就像信号是噪声的分量一样。 这将解释为什么随着输出信号的增大、SNR 变得越来越小。

    在我弄清楚此 EVM 软件如何消除输入信号的基频之前、您可能需要使用另一种方法。 我和一位同事谈到了这一点、他提到您可以使用不同的 FFT 计算器来确定 SNR。 他提到、借助模拟工程师计算器、您可以运行一些类似的计算。 这是一个相当大的下载、因为它使用相同的 LV 引擎、这就是它在结构上看起来相似的原因。

    下面是计算器的链接:

    www.ti.com/.../ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    下面是 FFT 页面的屏幕截图:




    我需要注意的是、这是示例数据、它不是从 ADS131E08导出的、但该计算器来自我当前的组、它不是传统软件、如 ADS131E08EVM 中的软件。 这是在我与另一位经理谈话时提到的、因此我没有机会尝试一下。

    我会注意到、我不在我的家乡、而是在旅行。 我的响应可能会有一些延迟、我与一些可能有更多有关 ADS131E08EVM 软件背景的人在这里更近。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tejaswini、


    您是否能够下载数据并使用模拟工程师计算器运行 FFT? 如前所述、我不知道 ADS131E08软件是如何计算 SNR 的。 我无法找到有关软件如何进行计算的更多信息。

    我现在将关闭此帖子、但如果您有更多问题、请发帖。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    很抱歉、我们迟到了回复、

    我们将尝试使用模拟工程师计算器计算 SNR 和 ENOB。


    此致、

    Tejaswini