This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-6:如果采样频率高于500Hz、通道1;3;5会出现问题。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787985/ads1299-6-channel1-3-5-are-bad-if-i-sample-with-higher-as-500hz

器件型号:ADS1299-6
主题中讨论的其他器件:ADS1299

你(们)好

我遇到了一个问题、但我尚未解决。

如果 我以500Hz 的频率进行采样、则所有6通道都是完美的。

当我以2000Hz 采样时、Channel1;3;5是坏的。 读数是原来的4倍(就像 设置为500Hz 采样一样),但这是不可能的。

但是、如果我只读取 Ch1、Ch2、Ch3 、这3个通道是可以的。

我尝试了很多、但问题始终存在。  

2018年8月、我问过这个问题、但我无法解决 。 也许有 新的想法?

e2e.ti.com/.../720802 4次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎回来 Stefan!

    问题是否相同或是否已更改?
    硬件方面、设计是否有任何变化?
    您是否能够重新编写代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Alex

    同时、我已经将其余硬件投入使用并编写了软件的其余部分。ADS1299与小型 OLED 配合工作的效果有多好、您可以通过链接在此处看到。 此外、来自 ADS1299的数据可以很容易地写入 microSD 卡、并在之后在 PC 上观察信号。 此外、硬件和软件工作稳定超过8小时、没有问题。 但究竟是什么原因导致我在3个频道上出现问题、我还不知道。

    此致
    Stefan


    www.matrixtsl.com/.../viewtopic.php

    问题是否相同或是否已更改? /不一样
    硬件方面、设计是否有任何变化? /不、我很快就开始生产下一个小系列
    您是否能够重新编写代码? 我添加一些代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    这真的很棒! 我很高兴看到 OLED 工作良好。

    遗憾的是、我们对您的最后一个主题得出的结论是相同的。 除了重新编写代码之外、我没有任何其他建议。 症状和设置没有改变、因此根本原因很可能保持不变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Alex

    我已经多次更改并检查了我的代码。 但我怀疑问题不是从读取该位而是从配置和启动 ADS1299。 我怀疑我做了一些错误。 我还找到了相关信息。 现在、我可以调整硬件或更改。


    e2e.ti.com/.../2868427