This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1296R:ADS1296RIZXGT 测试故障器件

Guru**** 2378810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786883/ads1296r-ads1296rizxgt-testing-faulty-parts

器件型号:ADS1296R

大家好、

所述部件安装在  我们现场生产的睡眠分析仪中; 该部件 正在通过 BGA 读取模拟信号,我们将测量进入 BGA 上 IN4P 和 IN4N 的差分信号,但大部分时间都未达到其最佳点/设定范围(由客户设定)。

遗憾 的是,我们无法在现场测试移除的 BGA;因此,我询问是否有人知道测试移除部件的方法,或者您能否推荐测试方法。

 ‘认为卸下的部件工作正常,但客户设定的范围太窄,这意味着并非所有部件都通过了测试-通过对所谓的“故障部件”进行测试,我希望确保它们在您设定的规格范围内工作。 证明客户容差是错误的。

 任何帮助都将得到极大的帮助。

此致、

Craig。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    我们现在可以在不移除器件的情况下开始调试此问题。 请提供有关测试设置的更多详细信息。 我们需要详细了解您施加到通道4输入的信号、使用的电源电压、输出数据的外观、通过/失败条件等 部分原理图和寄存器设置列表也有助于了解器件的使用方式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您为我们的测试工程师提供的信息;请参阅上面的原理图和下面显示的信息。 再次感谢。

    下面是我们获得的电压示例。 遗憾的是,我们已经解决了 BGA 问题的所有问题,因此它只是一个通过的单元:

     

    单元状态

     

    低压(V)

     

    高压(V)

     

     

    AVDD

    IN4P

    IN4N

    差值

    IN4P

    IN4N

    差值

    已知良好

    2.7936.

    1.3940.

    1.3941

    -0.0001

    1.3948.

    1.3932.

    0.0016.

     

    低压下的低分辨率是不方便 的-我将了解在其他故障装置出现故障时能否从它们中获得更好的读数。

     

    由于我们没有源代码的副本,因此您必须看到用于寄存器设置的 Embla 以及如何将输出转换为数字值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    您是否已从其他故障器件获得更多数据以供共享?