This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS41B29EVM:ADS41B29评估板+ FMC-ADC-ADAPTER 的 LVDS 线路反向(P 表示 N)

Guru**** 2892230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS41B29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/782859/ads41b29evm-ads41b29-eval-board-fmc-adc-adapter-has-lvds-lines-reversed-p-for-n

器件型号:ADS41B29EVM
主题中讨论的其他器件:ADS41B29

我们有 ADS41B29评估板、使用 FMC-ADC 适配器版本 D 连接到 Xilinx 板。 ADC 板上的 LVDS P 连接到适配器上的 LVDS N。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很有可能。 P 和 N 线路经常交换、原因是布局布线。 FPGA FW 可以根据需要轻松翻转信号。 -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但这不是收发器、因此它不仅仅是翻转极性。 DDR 时钟也被反转、因此奇数位上需要一个延迟、以使其与相应的偶数位重新对齐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我假设 ADC 与 FPGA 相连。 如果是这样、FPGA 引脚分配应允许反转 LVDS 数据总线和 LVDS 时钟、以实现基本透明的捕捉。 必须通过反转来完成布局、以避免交叉。 我已经检查了 ADC 数据表、没有找到 LVDS 总线反转功能。 这意味着您必须反转 FPGA 采集卡 PCB 布线上的 P/M 或通过 FPGA 引脚分配

    如果您建议您使用 FPGA、我可以在 TI 的这里询问、看看 FPGA 引脚分配是否允许反转您的特定 FPGA。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我没有听到你关于这个问题的反馈。 我将关闭此帖子、但如果需要进一步的支持、您可以回复