This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:由于 REFCOM 的电容器、消耗电流增加

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787639/ads124s06-increase-in-consumption-current-because-of-capacitor-to-refcom

器件型号:ADS124S06

您好!

μF ADS124S06的数据表(第6页)、μF 启用内部电压基准、我们需要将1 μ F 至47 μ F 的电容器连接到 REFCOM。

我的问题是、如果放置该电容器、则转换电流约为25mA。 我已检查硬件和固件、但尚未找到问题。

如果没有电容器、它可以正常工作。

是否有任何尝试解决问题的建议、或者我是否可以这样不使用电容器?

谢谢

Edson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

    如果您使用内部基准、出于稳定性原因、您需要使用电容器。 如果没有它、您很可能会看到振荡和精度损失。

    安装电容器后、您将看到电容器充电时的电流消耗。 这应该会快速充电、并且不会持续消耗25mA 电流。 您能否提供有关如何测量电流以及电流测量位置的更多详细信息? 您可以与我分享您的原理图吗?

    REFCOM 是否连接到 AVSS (请参阅 ADS124S06数据表第96页的图118和119中的基准电容连接方式)? 电流增加是否在电容安装时发生、即使基准未启用或打开也是如此?

    此致、
    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我正在对我提到的电路以及产品的其他部分进行一些测试、然后我将对正在发生的情况进行一些测量。 我已经注意到、布局不符合应用手册。 我将尽快发送测试结果和结论。