This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274EVM-PDK:SPI 通信协议代码示例

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787767/ads1274evm-pdk-spi-communication-protocol-code-example

器件型号:ADS1274EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1274ADS1278

你(们)好

您能否为我提供一个 Arduino (或适用于 mbed 的 STM32F 系列)代码示例、该代码将通过 SPI 可靠地接收来自 ADS1274的数据?
可能类似于此处的"e2e.ti.com/.../736388"

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim、

    我们没有适用于 Arduino 或 STM32F 的 ADS1274、ADS1278代码示例。 此外、我们不再能够直接共享评估板的源代码。 大多数较新的评估板软件都包含 GUI 下载的源代码、但 ADS1274不包含源代码。

    为了实现正确的 SPI 通信、应将主机 SPI 配置为主器件。 您可以极控/DRDY 引脚或使用它触发中断以时钟输出数据。 一旦数据就绪(/DRDY 从高电平变为低电平)、您可以为数据计时。 ADS1278会在 SCLK 的下降沿移出 DOUT 上的数据、主机 CPU 应在 SCLK 的上升沿捕获该数据。 ADS1278中没有要配置的寄存器;配置在硬件中完成。

    如果您在使代码正常工作时遇到问题、请提供 SPI 波形、我可以检查时序问题。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim、

    我将关闭该线程。 如果您有其他问题、请发布新主题。

    此致、
    Keith