This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:两个 ADS42LB69的同步

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785597/ads42lb69-synchronization-of-two-ads42lb69

器件型号:ADS42LB69

您好!

我设计了一个具有两个 ADS42LB69的板。 采样时钟为125MHz
该时钟分布在两个 ADS42LB69上。

现在、我必须同步从四个 ADC (每个 ADC 为2个 ADC)采集的数据
ADS42LB69)。

你有什么建议吗?

在电路板中、我可以停止采样时钟、然后 重新启动
无干扰。

是否可以毫无问题地停止 ADC 的采样时钟?

您是否认为 ADC 性能会降低?

ADC 的停止周期是否有最长的时间?

我很期待收到您的回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    你那有新消息吗?

    此致、
    Daniele  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、

    最好在两个器件上使用 SYNC 输入。 唯一的缺点是您必须在除以1以外的任何模式下使用输入时钟分频器 才能使其正常工作。 当分频器设置为1分频时、同步无效。 我已经询问了设计人员有关时钟关闭和打开的信息、但没有听到他们的反馈。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、

    如果可能 、请对所有器件使用相同的时钟、尽量减少时钟布线上的偏差、如果可能、请使用相同的电源。 停止时钟不应是问题。 没有最大停止时间。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的支持。

    此致、
    Daniele