主题中讨论的其他器件: TVS1401
大家好
如果我们问 ADS1148、您会介意吗?
我们的客户测试了 ADS1148 、并进行了以下条件;
测试条件:1.5kV 的 ADC 输入和交流/直流电源 GND 之间的脉冲噪声测试
因此、器件被锁存。
在器件再次通电之前、器件会保持 锁存状态。
我们的客户尝试插入一些无源器件(二极管、电容、共模线圈)、但没有效果。
因此、如果您对此解决方案有一定的了解、您可以与我们分享吗?
请注意、
大田松本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
如果我们问 ADS1148、您会介意吗?
我们的客户测试了 ADS1148 、并进行了以下条件;
测试条件:1.5kV 的 ADC 输入和交流/直流电源 GND 之间的脉冲噪声测试
因此、器件被锁存。
在器件再次通电之前、器件会保持 锁存状态。
我们的客户尝试插入一些无源器件(二极管、电容、共模线圈)、但没有效果。
因此、如果您对此解决方案有一定的了解、您可以与我们分享吗?
请注意、
大田松本
Bob San
这是接触式测试还是空气放电型测试?
->AC 1.5kV 脉冲噪声被插入到 ADC 输入和 AC/DC 的 GND (电源的 GND)两侧。 它是接触类型。
脉冲是直接施加到器件引脚上还是施加到其他点、例如螺钉端子块?
->螺钉端子块。
"锁存"是什么意思? 这是否意味着 ADS1148 变得非常热? 还是 意味着 ADS1148 停止通信?
->ADS 不会发热。 ADS 停止通信。 然后、客户尝试切换 RESET 引脚、但 ADS1148未重新启动。
根据再次打开、器件返回到初始状态。 因此、器件状态似乎是闩锁的。
具体了解已尝试的内容将会有所帮助。 是否可以看到原理图以及二极管、无源器件等的放置位置?
->他们尝试设置 二极管(低引线 TVS)、无源器件、电容器 等,但无法消除目标(AC1.5kV 脉冲噪声)
目标是防止瞬态进入 ADS1148。
->当然,我们的客户会识别这些。 那么、如果您知道不能 完全引入瞬态噪声的引脚、您能与我们分享吗?
然后、为了提高 SN 比率、他们将 AVDD 和 DVDD 从3.3V 更改为5.0V、但他们无法实现目标(AC1.5kV 脉冲噪声)。
目前、它们可以清除其目标(AC1.0kV 脉冲噪声)、因此无源器件会对这些器 件产生影响、但这还不够。
以防万一、我们的客户 想要使用 AVDD=DVDD=5.0V。
AVDD 和 DVDD 之间没有限制(除绝对最大额定值外)、对吧?
我们非常感谢您的帮助。
此致、
大田松本
Bob San
非常感谢您的合作!
您能回答以下问题吗?
如果您知道哪些引脚不 能完全引入瞬态噪声、您能否与我们分享一下?
以防万一、我们的客户 想要使用 AVDD=DVDD=5.0V。(单极)
AVDD 和 DVDD 之间没有限制(除绝对最大额定值外)、对吧?
(我们假设没有问题。)
然后、我们的客户尝试插入低泄漏电容器、改变电阻值、但没有足够的效果。
关于布局、客户的 电路板布局太少。 因此、很难对应它。
如果您有以下情况、您能告诉我们吗?
作为您的体验
作为您的有效方法
此致、
大田松本
Matsumoto-San、
ADS1148的器件引脚经过测试、符合 ADS1148数据表第7.2节所示的 ESD 额定值、如第7页所示。
这些 ESD 额定值与 IEC 脉冲噪声测试中使用的规格不同。 很难说是否有一个器件引脚比另一个引脚更敏感。 最好的方法是以相同的方式处理每个引脚。 如果电路板空间不足、您需要根据我在上一篇文章中提供的信息处理最敏感的输入。
关于绝对最大额定值、最重要的考虑因素是 AVSS、因为它与 DGND 相关。 这种情况经常被忽视。 该连接应具有非常低的阻抗。 如果电压超过300mV 时阻抗过大(即使是走线电感)、则超出绝对最大值、可能会损坏器件或可能导致器件停止工作。 如果 AGND 和 DGND 被一条迹线分离或连接、接地脉冲可能会成为一个问题。 我们建议接地为公共接地、如果可能、则为单个平面。
此致、
Bob B