This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:器件过热和损坏

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784028/ads1278-overheating-and-damaging-device

器件型号:ADS1278

,我使用 ADS1278 作为 ADC,但给 PCB 加电,ADS1278将非常热,有时会变热,ADS1278某些通道会被除雾。 sch AS 文件,请帮助查看 sch,如果有问题? 非常感谢~

e2e.ti.com/.../8KI4KO_5F00_MAIN_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    由于某种类型的电气过载(EOS)事件、器件将进入锁存模式。 ADS1278中最常见的原因是 AGND 和 DGND 之间的相对电压超过了+/-0.3V 的绝对最大规格。

    我在原理图中看到、在 AGND 和 DGND 之间有一个铁氧体或线圈电感器(LB2)。 这至少应为0欧姆的短路。 但是、根据接地端与 ADS1278之间的距离、这可能仍然不足以防止闩锁。 有关更多详细信息、请参阅此帖子。

    e2e.ti.com/.../2545203

    理想情况下、ADS1278上的所有接地端都连接到散热焊盘、然后使用多个通孔将散热焊盘连接到接地层。

    您可以尝试短接 LB2以查看这是否有用、但您可能需要按照上述 e2e 文章中的详细说明更改布局。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith

    感谢您的帮助,PCB 布局文件作为同行,说明:当给 PCB 上电时  ,有一个通道不能随机工作,然后过热,如果不关闭电源,设备将损坏。

    我用 LB2简称,如果有任何其他建议,这是没有效果的,非常感谢~

    e2e.ti.com/.../KIKO_5F00_MAIN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    DVDD 和 IOVDD 引脚上没有旁路电容器。  应在 DVDD 引脚旁边至少添加一个10uF 和0.1uF、在 IOVDD 引脚旁边添加另一个10uF 和0.1uF。  在没有这些电容器的情况下、加电期间可能会出现较大的电压瞬态;IOVDD 电源的标称电压为3.3V、且绝对最大值规格为3.6V。

    对于您现有的电路板设计、LB2应替换为短(0欧姆)、但如果 您设计另一个电路板版本、则 AGND 和 GND 平面应直接连接到 ADS1278下方、如下所示。

    此外、如果部件触控过热、则可能是永久性损坏、需要更换。

    此致、
    Keith N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Keith
    感谢您的帮助! 我们会根据您的建议测试 ADS1278,但仍然存在高温和退磁现象,IOVDD 为3.2-3.3V,还有其他建议,非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我假设您修改了一个在电源引脚上具有额外旁路电容器的电路板。 一旦 ADS1278变热、您还需要更换它

    系统中的某个位置会发生过压事件。 这仍然可能与 ADS1278上的单独接地相关;外部瞬变超过+/-0.3V AGN->DGND 绝对值而导致的任何接地反弹都可能导致器件闩锁和内部发热。 您可能需要重新进行电路板布局才能使其正常工作。

    您是否确认了以下内容?
    1.验证正常条件下的所有电压是否均处于数据表中指定的允许范围内?
    2.检查加电期间的电源电压是否未超过绝对最大电平? 具体而言、IC 上电期间的 IOVDD 电压是否会保持在3.6V 以下?
    3.验证加电期间+5VA 不超过5.5V。 有很多用于5V 隔离电源的隔离式直流/直流转换器;启用这些电源后+5VA 是否保持在限制范围内?

    此致、
    Keith N.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我将关闭该线程。 如果您还有其他问题、请随时重新发布。

    谢谢、
    Keith