This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7955-Q1:连接 ADC 电路

Guru**** 1228630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7955-Q1, ADS7955, REF5025
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787079/ads7955-q1-interfacing-adc-circuitry

器件型号:ADS7955-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7955REF5025

你(们)好。

由于成本和温度等级为125C、我为我的应用选择了 ADS7955-Q1。 对于该 ADC、我的应用包括通过 分压器测量的6节电池(电压范围为10.5V 至15V)、并将其输入到 ADS7955、ADS7955通过 SPI 与 MCU 进行通信。

我在 ADS7955数据表和《ADS79xxEVM 和 ADS79xxEVM-PDK 用户指南》中基于电路(http://www.ti.com/lit/ug/slau262d/slau262d.pdf)

问题:

我的 Vcc 是3V3。 ADS 的 VREF 可能是2.5V? (我使用的是 REF5025)

2、33R 是为了使输入 阻抗保持低于数据表中建议的50Ohm?

这是我的输入电路。 这是可以的吗?

此致、

Ueliton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确、即使 Vcc 为3.3V、Vref 仍需要为2.5V
    2.您在用户指南中看到的 RC 滤波器将与驱动放大器配对、而不是用于阻抗。 应根据应用需求更改 RC 值、如果您的应用不需要、则无需使用 RC 值。

    此致、
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Cynthia。 我对此表示赞赏。

    我担心 ADC 的输入阻抗、 因此我决定在分压器和 ADC 输入之间添加一个缓冲器、以将阻抗保持在50欧姆以下 (如 ADS7955数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads7955.pdf 中所述)

    现在、我的 ADC 接口如下所示:

    您是否对 ADC 源阻抗有任何注意事项?

    此致、

    Ueliton Rodrigues

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的采样率是多少? 由于您要测量电池电压、因此采样率应该相当低、我假设。
    当您以最大吞吐量运行器件时、需要50欧姆阻抗、但考虑到您的用例、这可能不是问题。
    此外、根据采样率、您可能不需要运算放大器或33 Ω 电阻器、而只需要使用电阻器分压器和电容器。 我认为您的应用可能会是这种情况

    此致、Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Cynthia。

    这是非常明确的。

    BR、

    Ueliton