This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在选择用于高速图像传感器的 ADC 方面需要帮助

Guru**** 2896270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, ADC10080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785845/need-help-in-selection-of-adc-for-high-speed-image-sensor

主题中讨论的其他器件:ADS52J90ADC10080

我需要有关以下有关可视成像仪应用的查询的帮助。

问题1:

我有一个 CMOS 图像传感器、它以差分形式提供模拟输出

Vcm = 2V、Vdiff 为200mV

但是、如果在传感器级施加增益、则 Vdiff 可能会高达400mV

因此、模拟差分电压的工作范围为2-400mV 至2+400mV、

我的困惑是、我应该考虑 ADC 选择中的最大 Vpp 是多少? Vpp 为2.5V 的 ADC?

问题2:

我为传感器提供了 HCLK 和 VCLK、传感器会为每个下降沿抛出模拟数据

HCLK 的最大限制是80MHz,我可以说我的模拟传感器样本是以80MHz 的频率输出的

对于这类应用、我的采样率应该是多少、我是否应该遵循这里的双半分频? 或者、我是否有办法将 ADC 与 HCLK 同步并为 HCLK 的每个下一个上升沿获取 ADC 输出

是否有任何类似的特殊 ADC 可为我提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!

    我会将您的问题转发给我们的团队工程师、以供您选择 ADC。
    很快就会回复您。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!

    你过得怎么样?
    您的 CMOS 图像传感器输出信号似乎是模拟输出差分电压信号。 对吧?
    您能给我们更多信息吗?
    例如、信号速度(频率)范围是多少?
    您的测试系统需要多少个通道?
    需要多少个 ADC 位?

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!

    你过得怎么样?
    我们的小组系统工程师也提出了建议
    请参阅 ADS52J90器件。

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的输入仅为1,因此我只需要1个通道

    我可能不需要16/14位的如此高的分辨率

    我需要8位和10位可配置 ADC

    还澄清了我对 Vpp 的怀疑

    请提供直邮 ID、我可以通过您的邮件共享数据表、我不能在公共论坛上分享一些内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shyam
    大多数具有所需分辨率和采样率的 ADC 与传感器的2V 共模电压不直接兼容。
    是否可以在传感器输出和 ADC 输入之间使用全差分放大器来转换共模、以匹配 ADC 的共模?
    如果可以使用放大器、我建议使用 ADC10080或类似的 ADC。
    以传感器输出像素速率进行采样可以正常工作、但您需要提供一个时钟电路、该电路可以提前或延迟移动 ADC 采样点(时钟计时)、直到实现最佳图像质量。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B