This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90100:在某些器件的 LMP90100的某些通道上产生了很大的干扰

Guru**** 2512335 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784694/lmp90100-great-disturbances-on-some-channels-of-the-lmp90100-at-some-devices

器件型号:LMP90100

您好!

我们在精密压力测量仪器中使用 LMP90100。 分别将三个压力传感器连接到 LMP90100的三个差分通道上。

在某些器件中、三个差分通道中的某些读数会受到很大的干扰(大约10uV)、但并非所有差分通道都存在这种干扰。 通过模拟压力传感器的惠斯通电桥的电阻器网络替换压力传感器没有任何改进。 使用外部激励电流源代替内部激励电流源也没有任何改善。

在某些器件上、某些通道(例如 VIN0、VIN1)上读数的干扰约为2-3 uV、这是正常的。 在其他 LMP90100器件上、相同通道(例如 VIN0、VIN1)的读数会产生大约10uV 的大干扰。 LMP90100的软件、电路、PCB 布局和电子组件始终相同。

LMP90100的电子组件由外部供应商生产。 他使用 焊接 工艺。 PCB 是一个多人 PCB、具有6层、两侧都有器件。 我们的外部供应商在 Mouser 等分销商处购买了 LMP90100器件。

目前、我们假设该 LMP90100器件已在我们的供应商处损坏。 这种损坏可能是由于在 蒸汽焊接 工艺之前省略了背衬或省略了温度、或者 在蒸汽焊接 工艺本身中过热。

我们还注意到 LMP90100 (HTSSOP 封装)的焊盘间距不正确。 HTSSOP 封装的间距为0.65mm、LMP90100焊盘的间距为0.025英寸(0.635mm)。 因此、PCB 上 LMP90100的外部引脚弯曲。

我们假设通过这个弯引脚或 在蒸汽焊接 过程中过热、LMP90100的塑封装可能会出现微小裂纹、从而导致器件的部分损坏(仅部分但并非所有输入)。

您如何看待此问题?

感谢您的提前帮助!

此致、

Joachim



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joachim、

    根据安装说明、很可能是设备已损坏。 此外、器件间距的差异也很有趣。 您是否有关于如何测量间距的其他信息? 您是否有光绘文件来验证占用空间?
    在器件顶部使用批次追踪代码也会有所帮助。

    如果您不愿意在论坛上共享此信息、我可以通过您注册的电子邮件与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joachim、

    是否已解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢你的帮助!

    请原谅我的延迟回答-在过去的几天里我在病假。

    我稍后将向您发送另一个答案。

    此致、

    Joachim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    请通过我的注册电子邮件与我联系。

    提前感谢您!

    此致、

    Joachim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已发送。