This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1296R:交流导联脱落:可能的电流源类型?

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1296R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787657/ads1296r-ac-lead-off-possible-current-source-types

器件型号:ADS1296R
我对在 ADS1296R 上进行交流导联脱落测量时可能存在的电流源选项有疑问。  
 
ADS1296R 数据表的第40页显示"交流导联脱落:交流信号是通过以固定频率在输入端提供上拉和下拉电阻器生成的。" 这使得上拉/下拉电阻器似乎  产生交流电流的唯一可能方法。 但是、当我们查看寄存器4位选项时、似乎也有一个用于执行交流导联脱落的电流源选项。  
我的问题是:  
1、寄存器4是否可以设置为0x0d 值?  即 使用电流源进行24nA (48nAp-p)交流导联脱落测量。  
2.你能澄清这些选择吗?  
对于交流导联脱落: 寄存器4位4必须始终为1 (上拉电阻器模式)? 还是0 (电流源模式)?  
对于直流导联脱落: 寄存器4位4可以是0 (电流源)或1 (上拉电阻器)。 是这样吗?  
非常感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    第40页的这句话并不完全准确。 交流和直流导联脱落激励均可使用电阻器上拉/下拉方法或电流源方法。 使用与直流导联脱落激励相同的方法来形成交流导联脱落激励。 为了产生交流方波、电流源或上拉/下拉电阻器在正负通道输入之间交换。

    当 LOFF[4]= 0时、位[3:2]决定电流源的幅度。 当 LOFF[4]= 1时、位[3:2]仅由 RLD 放大器输出上的导联脱落电流源使用。 所有其他通道输入引脚将连接到一个10M 的上拉/下拉电阻、流经电极的电流将取决于输入信号路径中的电源电压和其他阻抗。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    非常感谢您的帮助!

    另一件事... 您能否确认我写的内容是否正确:
    当寄存器4设置为0x0d 时、产生的交流方波48nA 峰峰值? 或者它实际上是24nA 峰间值吗?

    谢谢、
    Lina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    电流波形的峰间值为48nA。 电流源的幅度不会因直流到交流的方法而变化。 因此、在一半的周期内、从 INxP 到 INxN 的电流将为24nA。 在周期的后半部分、电流方向将翻转(从 INxN 到 INxP 为24nA)。

    此致、